alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon

Ask Swagelok – Zusammenfassung

Einblicke in die Themen Wasserstoff, Probenahme und Korrosion mit Ask Swagelok

2024 im Rückblick: Das Debut von „Ask Swagelok“.

Dieses Jahr haben wir mit großer Freude eine neue Videoserie mit dem Titel „Ask Swagelok“ gestartet, in der Swagelok Experten wichtige Fragen beantworten und Einblicke in alle Aspekte der Fluidsystemauslegung geben. Bisher haben wir fünf verschiedene Expertengespräche zu unterschiedlichen Themen veröffentlicht:

Probenahme flüssiger Medien

Swageloks Experte für die Probenahme von Fluiden, Matt Dixon, bespricht einige der weniger bekannten Aspekte der Probenahme flüssiger Medien, z. B. welche Rolle das Füllrohr spielt, wie thermische Ausdehnung einen Zylinder zum Bersten bringen kann, wenn der Dampfraum nicht richtig komprimiert wird, wie sich Probenzylinder füllen und welchen Einfluss die Auslegung des Probenahmesystems auf den Dampfraum hat.

Highlights aus diesem Gespräch:

Auslegung von Wasserstoffsystemen

Die Auslegung von Fluidsystemen für Wasserstoff unterscheidet sich erheblich von der Auslegung von Öl- und Gassystemen. In diesem Gespräch erklärt Chuck Hayes, bei Swagelok als Global Technical Lead verantwortlich für den Bereich saubere Energie, warum – und wie die extrem kleinen Wasserstoffmoleküle alles vom Leitungsdurchmesser bis zur Werkstoffauswahl beeinflussen.

Highlights aus diesem Gespräch:

Wasserstoffversprödung

Obwohl das Problem der Wasserstoffversprödung seit langem bekannt ist, ist es für viele in der schnell wachsenden und dynamischen Wasserstoffenergiebranche immer noch schwer zu verstehen. In diesem Gespräch erläutern Buddy Damm, Senior Scientist im Bereich Metallurgie bei Swagelok, und Cal Brown, Senior Scientist im Bereich Produktentwicklung, was Wasserstoffversprödung ist, wie Komponenten davon beeinträchtigt werden können und was gegen Versprödung getan werden kann.

Highlights aus diesem Gespräch:

Offshore-Korrosion

Eine der größten Herausforderungen bei Offshore-Anwendungen im Öl- und Gassektor ist die Korrosion, die sowohl durch interne als auch durch externe Einflüsse verursacht werden kann. In diesem Gespräch erklärt Buddy Damm, Senior Scientist für Metallurgie bei Swagelok, worauf man achten muss und was man tun kann, um Korrosion zu verhindern.

Highlights aus diesem Gespräch:

Zertifizierung für saubere Energie

Bei der Vielzahl von Normen, die es weltweit gibt, kann es für Ingenieure schwierig sein zu entscheiden, welche Normen gültig und wichtig sind. In diesem Gespräch spricht Chuck Hayes, Swageloks globaler Experte für Wasserstoff, über die Besonderheiten der Zertifizierung für saubere Energie, was Druckklassen sind und welche Ressourcen zur Verfügung stehen.

Highlights aus diesem Gespräch:

DEMNÄCHST: Vermeidung von Leckagen

In Kürze werden wir uns mit der Frage beschäftigen, wie Leckagen vermieden werden können, um die Lebensdauer des Systems zu verlängern und die Produktivität zu erhalten.

Diese und alle weiteren Videos aus der Serie Ask Swagelok finden Sie unter https://www.swagelok.com/de/toolbox/ask-swagelok.

Wir hoffen, dass Sie diese Videos hilfreich finden. Aber das ist erst der Anfang, denn mit Ask Swagelok wollen wir Ihnen künftig noch mehr Expertenwissen zur Verfügung stellen. Melden Sie sich gerne mit weiteren Themenvorschlägen. Wir freuen uns immer, wenn wir unser Wissen und unsere Erfahrung mit Ihnen teilen können!

In Verbindung stehende Artikel

Hochleistungsfähige Wasserstoffinfrastruktur

Die fünf wichtigsten Best Practices für die Auslegung von Wasserstoffsystemen

Wasserstoff gilt als eine der vielversprechendsten sauberen Energielösungen – für die Konstruktion der zugehörigen Fluidsysteme braucht es jedoch besonderes Fachwissen und Expertise. Hier erhalten Sie die wichtigsten praktischen Tipps für die Auslegung von Wasserstoffsystemen.

Korrosionsbeständigkeit: Wie Sie den richtigen Werkstoff auswählen

Der richtige Werkstoff ist wichtig: Die Auswahl des richtigen Werkstoffs für Korrosionsbeständigkeit

Eine Offshore-Plattform kann aus nahezu 15.000 m Rohren, über 20.000 Fluidsystemkomponenten, 10.000 Verschraubungen und 8.000 mechanischen Anschlüssen bestehen. Da fällt die Auswahl korrosionsbeständiger Werkstoffe nicht leicht. So funktioniert es.

Swagelok Außendiensttechniker bei der Wartung eines Probenahmezylinders

FAQ zur Wartung von Probenahmezylindern: Das sollten Sie wissen

Erfahren Sie mehr darüber, wie wichtig die Wartung von Probenahmezylindern für einen sicheren Betrieb ist und wie Sie einen vorausschauenden Wartungsplan aufstellen können.