alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon

Was Sie über die Wasserstoffmobilität wissen sollten

Was Sie über die Wasserstoffmobilität wissen sollten

Was Sie über die Wasserstoffmobilität wissen sollten

Im Zuge der steigenden Nachfrage nach nachhaltigen Energiequellen rückt die Energiegewinnung aus grünem Wasserstoff mehr und mehr in den Fokus. Doch die Handhabung von Wasserstoff ist nicht ganz einfach, weshalb zuverlässige Fluidsystemkomponenten – von der Wasserstoffproduktion über Brennstoffzellen, Lager- und Speichersysteme bis hin zur Tankstelleninfrastruktur und den Fahrzeugsystemen – eine essenzielle Rolle spielen, wenn es um die Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und die Sicherheit der Anwender geht. Ein wichtiger Schritt hin zur Wasserstoffmobilität besteht darin, die effektivsten, widerstandsfähigsten und effizientesten Komponenten für die jeweilige Anwendung zu finden.

Sie haben Fragen zur Auswahl der besten Komponenten für Wasserstoffanwendungen? Wir haben die Antworten. Im Folgenden finden Sie eine praktische Zusammenstellung von Beiträgen aus dem Swagelok Blog mit Informationen und Antworten zu Fragen rund um Wasserstoffmobilität und den Wasserstofftransport. In diesen Beiträgen räumen wir mit vielen Mythen rund um Wasserstoff auf. Erfahren Sie außerdem mehr über Verschraubungen für Wasserstoffanwendungen und Alternativen.

Mythen rund um die Wasserstoffmobilität 
Wasserstofftankstelle 
Ventile für Wasserstoffanwendungen 
Gängige Mythen rund um Wasserstoff
Wasserstoff erfüllt die Voraussetzungen für die Betankungsanforderungen moderner Fahrzeuge und ist dabei sicher, zuverlässig, kosteneffizient und umweltfreundlich. Erfahren Sie mehr über vier weitverbreitete Mythen rund um Wasserstoff und die tatsächlichen Fakten dahinter.
Anatomie von Verschraubungen für Wasserstoffanwendungen
Eine der größten Herausforderungen bei der Entwicklung von sicheren, zuverlässigen und leckagefreien Wasserstofffahrzeugen und der zugehörigen Infrastruktur liegt in der Natur von Wasserstoff selbst. Früher wurden herkömmliche Konus-/Gewindeverschraubungen in diesen Anwendungen eingesetzt, doch inzwischen stehen leistungsfähigere Optionen zur Verfügung. Hier erfahren Sie mehr über die Alternativen.
Was müssen Sie bei der Auswahl von Wasserstoffventilen beachten?
Wasserstoff als Kraftstoff verbreitet sich mehr und mehr als Mobilitätslösung. Um das volle Potenzial von Mobilitätslösungen auf Wasserstoffbasis auszuschöpfen, müssen in Wasserstofffahrzeugen und der zugehörigen Infrastruktur zur Betankung qualitativ hochwertige Materialien verbaut werden, sodass über Jahre bzw. sogar Jahrzehnte hinweg ein leckagefreier Betrieb sichergestellt werden kann. Dies können nicht alle Komponenten gewährleisten.

 

 

Fragen Sie einen Experten für Wasserstoffmobilität

 

Sie möchten mehr über den Einsatz von Wasserstofflösungen erfahren? Sehen Sie sich die folgenden Fallstudien an:

Logo Everfuel 
Logo Empa 
Everfuel: Everfuel hat es sich mit Unterstützung von Swagelok Denmark und vielen weiteren zum Ziel gesetzt, dem Wasserstoff den Weg zu ebnen.
Empa: Empa möchte den aufstrebenden Sektor des Wasserstofftransports weiter vorantreiben – und Swagelok ist ganz vorne mit dabei.
Logo Guofuhee 
Logo pdc 
Guofu: Seit 2016 arbeitet Guofu eng mit Swagelok Shanghai zusammen. Gemeinsam arbeiten die Unternehmen an der Entwicklung sicherer und zuverlässiger Technologien für Wasserstofffahrzeuge und deren Betankung. Diese wichtige Partnerschaft bietet lokale Vertriebsservices und technische Expertise.
PDC:  Qualität und Zuverlässigkeit sind in diesen oftmals kritischen Anwendungen von entscheidender Bedeutung. Aus diesem Grund arbeitet PDC Machines bereits seit mehr als 30 Jahren eng mit Swagelok zusammen.

 

 


Erfahren Sie mehr über unsere Lösungen und Services im Bereich erneuerbarer Energien – von qualitativ hochwertigen Produkten und Komponenten bis hin zu umfassenden Services und Supportleistungen.

Entdecken Sie saubere Energielösungen

In Verbindung stehende Artikel

Scania bleibt weiterhin Spitzenreiter bei CNG-Technologie für Busse und Tankstellen

Bau von CNG-Bussen und -Tankstellen mit Unterstützung von Swagelok

Erfahren Sie, warum sich ein großer Hersteller von CNG-Bussen auf Swagelok verlässt, wenn es um zuverlässigen Service, Schulungen und qualitativ hochwertige Komponenten geht, die den Anforderungen moderner Transportdienstleistungen entsprechen.

Swagelok CNG LNG Fittings

Was Sie bei der Spezifizierung von Hochleistungsverbindungen für CNG-/LNG-Anwendungen beachten müssen

Für Mobilitätslösungen auf Basis von komprimiertem Erdgas (CNG) und verflüssigtem Erdgas (LNG) sind hochleistungsfähige Rohrverbindungen erforderlich, die eine Reihe von wichtigen Kriterien erfüllen. Erfahren Sie, was eine ideale Rohrverbindung für CNG- bzw. LNG-Anwendungen ausmacht.

Alternative Kraftstoffsysteme von Swagelok

Die richtigen Komponenten für fortschrittliche Kraftstoffsysteme

Swagelok und der Bushersteller New Flyer entwickeln im Rahmen ihrer langjährigen Partnerschaft zuverlässige alternative Kraftstoffsysteme für zukunftsweisende Verkehrslösungen.