alert icon
Este sitio Web no admite Internet Explorer 8. Por favor, utilice un navegador más actualizado.
Ocultar mensaje hide icon
Formación en Ciencias de los materiales

Formación en Ciencias de los Materiales

Los cursos de formación sobre ciencias de los materiales Swagelok® le enseñan a elegir los materiales correctos resistentes a la corrosión para ayudarle a mantener sus sistemas de fluidos estancos y operando eficientemente. A través de este curso, aprenderá qué aleaciones específicas resisten la corrosión y cómo lo hacen, cómo se comportan los distintos materiales y cómo las normas de la industria influyen en su elección de materiales. Tanto si su trabajo está relacionado con yacimientos de petróleo y gases sulfurosos como precursores químicos agresivos para la fabricación de semiconductores, un buen conocimiento de las ciencias de los materiales tiene un valor incalculable.

INSCRÍBASE EN LA FORMACIÓN SOBRE CIENCIAS DE LOS MATERIALES

Sobre el Curso

Temas

  • Los principios de las ciencias de los materiales, la corrosión y otros factores que afectan a las propiedades de los materiales
  • Diferentes tipos de corrosión y cómo aleaciones específicas resisten la corrosión
  • Cómo seleccionar los materiales de construcción óptimos para aplicaciones exigentes según la presión y temperatura, posibilidades de corrosión y conformidad
  • Cómo seleccionar los componentes adecuados para la corrosión por gases sulfurosos y la normativa NACE
  • Conceptos críticos sobre la naturaleza y comportamiento de los materiales, incluyendo vistas a nivel atómico de los metales, así como las características microestructurales y propiedades mecánicas de los materiales

Dirigido a

  • Ingenieros, directores, supervisores, compradores o agentes de compras, empleados técnicos y cualquiera implicado en el proceso de selección de materiales
  • Nuevos miembros del equipo que buscan una formación básica o profesionales con experiencia que desean un repaso

Duración del curso

Disponible virtualmente como curso de un día completo o en sesiones de dos horas repartidas en varios días. Los asistentes también pueden optar por asistir a sesiones de dos horas de duración à de la lista para aprender sobre temas específicos de interés, como la selección de aleaciones/corrosión/materiales, NACE, el trabajo con hidrógeno, las juntas de elastómero y la fabricación aditiva.

El Docente

Dr. Gerhard Schiroky, Científico Jefe

Gerhard se unió a Swagelok en el año 2000 y desde entonces ha estado ayudando a los clientes a encontrar soluciones para satisfacer sus necesidades de materiales. Gerhard tiene un profundo conocimiento de las normas industriales y las especificaciones estándar relacionadas con los materiales, y es autor de diversas publicaciones técnicas sobre temas como la corrosión del acero inoxidable 316L, los efectos de la composición de las aleaciones, la dinámica de los fluidos y las ciencias de los materiales. De forma rutinaria, ofrece a los clientes una mejor comprensión de la norma internacional NACE MR0175/ISO 15156 para la selección de materiales para aplicaciones de gases sulfurosos, y ha desarrollado hojas de ruta para aleaciones mejoradas y nuevas con las que se han construido componentes para sistemas de fluidos del futuro. Gerhard se doctoró en ciencias de los materiales e ingeniería en la Universidad de Utah y ha participado en más de 20 patentes.

Dr. Robert Bianco, Científico Jefe de Materiales

Bob se unió a Swagelok en 2017 como experto en materiales y responsable técnico del programa de fabricación aditiva de Swagelok. Tras haber trabajado durante casi 30 años en organizaciones de I+D aplicada, Bob ayuda a los clientes a desarrollar materiales para aplicaciones específicas y a proteger los materiales de la degradación en sus entornos. Antes de unirse a Swagelok, Bob ayudó a desarrollar recubrimientos protectores para la prevención de la oxidación y sistemas de materiales para aplicaciones avanzadas de conservación de energía. También impartió cursos sobre las ciencias de los materiales, la fabricación aditiva, la prevención de la oxidación a alta temperatura y los aceros inoxidables. Bob se doctoró en ingeniería metalúrgica por la Universidad Estatal de Ohio y es autor o coautor de 12 patentes, más de 50 artículos técnicos y dos capítulos de libros sobre nuevos materiales o composiciones de revestimientos y resultados de pruebas de rendimiento relacionadas.

Cómo Inscribirse

Regístrese en uno de los programas previstos que se indican a continuación, o envíe un correo electrónico a analyticaltraining@swagelok.com para solicitar una formación privada en planta. Su centro autorizado de ventas y servicio Swagelok le dará todos los detalles.

INSCRÍBASE EN LA FORMACIÓN SOBRE CIENCIAS DE LOS MATERIALES