Lochfraß vs. Spaltkorrosion
Tipps zur Erkennung und Vermeidung von Lochfraß und Spaltkorrosion
Buddy Damm, Senior Scientist, Swagelok
Der Begriff Korrosion steht für den Verschleiß von Werkstoffen durch chemische Reaktionen mit ihrer Umgebung und stellt ein äußerst kostspieliges Problem dar. Weltweit belaufen sich die korrosionsbedingten Kosten auf schätzungsweise 2,5 Billionen US-Dollar pro Jahr.1 Insbesondere in Offshore- und Nearshore-Anlagen zur Öl- und Gasproduktion zählt die Edelstahlkorrosion in Rohrsystemen zu den wichtigsten Ursachen für Gewinnausfälle – laut einer Studie der National Association of Corrosion Engineers (NACE) entstehen hierdurch jährlich Kosten in Höhe von 1,373 Mrd. US-Dollar. Diese Kosten verteilen sich laut Angaben der NACE wie folgt: 589 Mio. US-Dollar entfallen auf oberirdische Rohrleitungen und Anlagenkosten, 463 Mio. US-Dollar auf unterirdische Rohrleitungen und weitere 320 Mio. US-Dollar auf Investitionsausgaben im Zusammenhang mit Korrosion.2
Die gute Nachricht ist jedoch, dass sich gängige Korrosionsarten mithilfe von relativ einfachen Maßnahmen gut vermeiden lassen, noch bevor es in Öl- und Gasanlagen zu erheblichen und kostspieligen Auswirkungen kommt.
Bei der Umsetzung proaktiver Maßnahmen kommt es vor allem darauf an, die Unterschiede zwischen verschiedenen Korrosionsarten zu kennen und geeignete Lösungswege zu ermitteln. Lochfraß und Spaltkorrosion zählen im Öl- und Gassektor zu den häufigsten und kostspieligsten Korrosionsarten. Im Folgenden werden wir uns näher damit beschäftigen, warum es zu Korrosion kommt, was die Unterschiede zwischen Lochfraß und Spaltkorrosion sind und wie Sie Ihre Anlagen am besten vor korrosionsbedingten Ausfällen schützen.
Was ist Edelstahlkorrosion und wodurch wird sie verursacht?
Korrosionserscheinungen umfassen im Grunde genommen eine Reihe elektrochemischer Reaktionen, bei denen an der Anode Elektronen abgegeben (Oxidation) und an der Kathode Elektronen aufgenommen werden (Reduktion). Nahezu jedes Metall korrodiert, wenn bestimmte Bedingungen vorliegen. Wenn beispielsweise Eisen in einer Rohrleitung oxidiert, werden zwei Elektronen abgegeben und gehen als positives Fe++-Ion in Wasser über. Gleichzeitig werden die Elektronen des oxidierenden Eisens in einer Reduktionsreaktion genutzt, um das in H2O gelöste O2 in negativ geladene OH–-Ionen umzuwandeln. Dadurch entsteht Rost, ein häufig auftretendes Nebenprodukt bei der Korrosion von Kohlenstoffstahl. Es gibt jedoch noch viele weitere Arten von Korrosion mit jeweils individuellen Risiken. Diese Faktoren sollten Sie bei der Werkstoffauswahl für Ihre Anwendung berücksichtigen.
Rohrleitungssysteme aus Metall kommen meist in der Prozess- und Analysetechnik, für hydraulische Leitungen und in Regel- und Versorgungssystemen zum Einsatz. In vielen Öl- und Gasanlagen werden Edelstähle mit einem Chromgehalt von mehr als 10 % verwendet. Das Chrom bildet eine Oxidschicht, die die Metalle vor Korrosion schützt. Dennoch kann es zu Edelstahlkorrosion kommen, wenn diese Oxidschicht aufgrund der Umgebungsbedingungen oder mechanischer Schäden zerstört wird. Wenn sich die schützende Oxidschicht nicht zurückbilden kann, kann die Korrosion mitunter sehr schnell voranschreiten.
Es gibt jedoch verschiedene Maßnahmen, um Öl- und Gasanlagen insbesondere im Offshore-Bereich vor Korrosion zu schützen. Hierfür ist fundiertes Wissen über die verschiedenen Korrosionsarten und ihre Ursachen nötig. Neben einem reduzierten Risikopotenzial lassen sich auch deutliche Zeit- und Kosteneinsparungen realisieren, wenn man in der Lage ist, die ersten Anzeichen von Korrosion zuverlässig zu ermitteln.
Was sind Lochfraß und Spaltkorrosion und woran lassen sie sich erkennen?
Je nach den verwendeten Werkstoffen, den vorliegenden Betriebsbedingungen sowie den eingesetzten Prozessmedien kann Korrosion in Öl- und Gasanwendungen erhebliche Schäden verursachen. Zu den beiden häufigsten Formen der lokalen Edelstahlkorrosion zählen jedoch Lochfraß und Spaltkorrosion.
Legierungen und Beständigkeit gegenüber lokaler Korrosion
Sowohl Lochfraß als auch Spaltkorrosion treten dann auf, wenn die korrosionsbeständige Chromoxidschicht auf Edelstahllegierungen infolge der Umgebungsbedingungen abgetragen wird. In Offshore- und Nearshore-Umgebungen führen die Chloridionen (Cl-) im Meerwasser und in der Luft zu einer Beschädigung der passiven Oxidschicht. Legierungszusätze wie Cr, Mo, W und N können dazu beitragen, die Beständigkeit der passiven Oxidschicht zu steigern. Die sogenannte Pitting Resistance Equivalent Number (PREN) wird häufig verwendet, um die relative Beständigkeit der passiven Oxidschicht einer Legierung gegenüber Cl--Ionen anzugeben.
PREN = %Cr + 3,3 x (%Mo + %W) + 16x%N
Was ist Lochfraß?
Lochfraß tritt auf, wenn die schützende Chromoxidschicht auf der Oberfläche des Edelstahls zerstört wird und das darunter liegende Metallsubstrat über eine längere Zeit einer korrosiven Lösung ausgesetzt ist. Im Zuge dieser lokalen elektrochemischen Reaktion kommt es zur Bildung kleiner Vertiefungen oder Löcher.
Der Ausgangspunkt der hierdurch verursachten Löcher ist zwar im Rahmen einer Sichtprüfung erkennbar, allerdings können sich unter der Oberfläche auch noch viele weitere Stellen verstecken, an denen korrosionsbedingt Werkstoff abgetragen wurde. Wenn der Lochfraß unentdeckt bleibt, kann er sich letztendlich zu einer Leckage in Rohrleitungen auswachsen, die hohe Kosten, Umwelt- und Sicherheitsrisiken sowie aufwändige ungeplante Instandhaltungsarbeiten nach sich zieht. Bei Komponenten, die unter Zugspannung stehen, kann Lochfraß zudem die Bildung von Rissen fördern. In Umgebungen mit einer höheren Chloridkonzentration (Cl-) kommt es insbesondere bei hohen Temperaturen häufig zu Lochfraß – z. B. an Stellen, an denen abgelagerte Salzwassertropfen verdampfen. In warmfeuchten tropischen Klimazonen sind die Korrosionsraten höher als in kühleren und trockeneren Klimazonen.
Lochfraß an Rohrleitungen aus Edelstahl lässt sich besonders gut an rotbraunen Eisenoxidablagerungen sowie an Vertiefungen auf der Metalloberfläche erkennen. Besondere Aufmerksamkeit ist hier bei obenliegenden Flächen erforderlich, auf denen sich Wasser mit Cl--Ionen (z. B. Meerwasser) ansammeln und verdampfen kann. Bei der Verdampfung steigt der Cl--Gehalt im verbleibenden Wasser und damit auch das Korrosionspotenzial.
Was ist Spaltkorrosion?
Ebenso wie Lochfraß wird auch die Spaltkorrosion durch den Abbau der schützenden Oxidschicht auf der Edelstahloberfläche ausgelöst. Diese Art der Korrosion entsteht jedoch nicht an leicht einsehbaren Stellen, sondern – wie der Name schon sagt – in Spalten und Rissen. Wenn sie erst einmal begonnen hat, setzt sich die Spaltkorrosion in breiten und relativ flachen Rissen fort.
In Fluidsystemen befinden sich diese Spalte üblicherweise zwischen Rohrleitungen und Rohrhalterungen, an Klemmen bei parallel verlaufenden Rohren oder unter Verunreinigungen und Ablagerungen, die sich auf der Oberfläche angesammelt haben. Es ist praktisch unmöglich, Spalte in Rohrleitungssystemen zu vermeiden – und schmale Spalte stellen eine der größten Gefahren für die Integrität von Edelstahl dar. Bei küstennahen bzw. Offshore-Anwendungen kommt es häufig zu Spaltkorrosion, wenn Meerwasser in einen Spalt gelangt. Hierbei kommt es zur Bildung einer chemisch aggressiven Umgebung, aus der korrosionsfördernde Ionen nicht ohne Weiteres entweichen können. Im weiteren Verlauf der elektrochemischen Reaktion steigt somit die Korrosionsanfälligkeit in der lokalen Umgebung. In einem solchen Fall kann die gesamte Spaltoberfläche sehr schnell korrodieren.
Im Rahmen einer Sichtprüfung wird Spaltkorrosion oft nur dann erkannt, wenn beispielsweise eine Rohrklemme von der installierten Rohrleitung entfernt wird. Dabei muss man wissen, dass Spaltkorrosion im Gegensatz zu Lochfraß auch bei niedrigeren Temperaturen auftreten kann, da die Korrosivität der Umgebung im Verlauf der Spaltkorrosion zunehmend steigt (z. B. an Rohrklemmen).
Wie sich Lochfraß und Spaltkorrosion vermeiden lassen
Korrosion lässt sich in vielen Fällen vermeiden, wenn die Mitarbeiter über grundlegende Werkstoffkenntnisse verfügen und die bewährten Verfahren zum Korrosionsschutz kennen.
An erster Stelle steht die richtige Werkstoffauswahl, angefangen bei der Rohrleitung bis zu den Halterungen und Klemmen. Komponenten mit einem höheren PREN-Wert sind beständiger gegenüber Lochfraß und Spaltkorrosion. Labortests zur kritischen Lochfraßtemperatur (Critical Pitting Temperature – CPT) und zur kritischen Spaltkorrosionstemperatur (Critical Crevice Temperature – CCT) gemäß der ASTM-Norm G48 sind ein nützlicher Indikator, wenn es um die Werkstoffauswahl für korrosive Umgebungen geht. Bei den CPT-Tests wird geprüft, bei welchen Temperaturen die Lochfraßkorrosion bei einem bestimmten Werkstoff in einer bestimmten korrosiven Lösung einsetzt. Analog dazu wird bei den CCT-Tests analysiert, bei welchen Temperaturen die Spaltkorrosion beginnt, wenn eine Metallprobe mit einem vordefinierten Spalt in eine korrosive Lösung gelegt wird. Mit höherem PREN-Wert steigen auch die CPT- und CCT-Werte.
CPT- und CCT-Messung nach ASTM G48 in 10 % Eisenchlorid
Pitting Resistant Equivalent Number (PREN), kritische Lochfraßtemperatur (CPT) und kritische Spaltkorrosionstemperatur (CCT)
Werkstoffe mit hohen CPT- und CCT-Werten sind für den Einsatz in ähnlich korrosiven Umgebungen besser geeignet als Werkstoffe mit niedrigeren Werten. Im Bild oben hat Edelstahl 304L beispielsweise den niedrigsten CPT-Wert, während 6Mo und 2507 zu den Werkstoffen mit den höchsten CPT- und CCT-Werte gehören. Somit sind 6Mo und 2507 in chloridhaltigen Lösungen sehr wahrscheinlich beständiger gegenüber Lochfraß und Spaltkorrosion als 304L und 316L. An dieser Stelle sollte berücksichtigt werden, dass solche Tests für Vergleiche zwischen Werkstoffen und die Auswahl zwar nützlich sind, aber keinen Aufschluss darüber geben, wann es in der realen Anwendung zu einem Materialversagen kommt. Nickelbasislegierungen wie 625, C22 und C276 sind am beständigsten gegenüber Lochfraß und Spaltkorrosion.
Rohrleitungen aus Edelstahl 316L (UNS S31603) eignen sich für viele Installationen, solange der Werkstoff sauber gehalten wird und die Temperaturen nicht zu hoch sind. Bei höheren Temperaturen und in Umgebungen, in denen es auf den Edelstahloberflächen zu Salzablagerungen oder auch zu Rostansammlungen von Stahlträgern und -böden kommen kann, lassen sich bei Edelstahl 316L häufig Korrosionserscheinungen beobachten. Da es jedoch auch etwas Molybdän enthält, schneidet 316L unter diesen korrosiven Bedingungen in der Regel besser ab als Edelstahl 304L (UNS S30403).
Falls 316L aufgrund der geforderten Anlagenlebensdauer nicht eingesetzt werden kann, bieten Rohrleitungen aus superaustenitischen Edelstählen (z. B. 6Mo oder 6HN, UNS N08367) oder aus Super-Duplex-Edelstählen (z. B. 2507, UNS S32750) eine deutlich höhere Korrosionsbeständigkeit. Dank der höheren Streckgrenze und Zugfestigkeit von superaustenitischen und Super-Duplex-Edelstählen können die damit gebauten Systeme zudem für einen deutlich höheren Betriebsdruck ausgelegt werden. Um kostspielige Fehler bei der Produkt- und Werkstoffauswahl zu vermeiden, sollten Sie eng mit einem erfahrenen Anbieter von Rohrleitungen und Rohrverschraubungen zusammenarbeiten.
Neben der Werkstoffauswahl sollten Sie mithilfe bewährter Methoden bei der Systemauslegung außerdem darauf achten, die Anzahl der potenziellen Stellen für eine Spaltkorrosion so gering wie möglich zu halten. Eine Möglichkeit zu Minimierung von Spalten in einem Rohrleitungssystem besteht darin, Rohrleitungen nicht direkt an Wänden oder aneinander zu befestigen. Wenn es an Rohrleitungen aus Edelstahl 316L zu Spaltkorrosion kommt, können diese durch Rohrleitungen aus korrosionsbeständigeren Werkstoffen wie 6Mo ersetzt und mit kosteneffizienten Rohrverschraubungen aus Edelstahl 316L kombiniert werden.
Zudem sollten die Anlagenmitarbeiter über grundlegende Kenntnisse rund um das Thema Korrosion verfügen, z. B. woran sich Korrosion erkennen lässt, an welchen Stellen sie auftritt und warum sie entsteht. Dieses Wissen kann dazu beitragen, Materialversagen und kostspielige Reparaturen zu verhindern und die Lebensdauer des Systems zu verbessern. So schaffen Sie eine solide Grundlage für sich und Ihr Team, um Ihre Systeme bestmöglich zu schützen und einen profitablen Betrieb mit minimalen Ausfallzeiten zu gewährleisten.
Sie möchten mehr erfahren? Die verfügbaren Schulungsprogramme bieten umfassendes Wissen sowohl für neue Teammitglieder als auch erfahrene Branchenkenner. Im Swagelok Blog finden Sie zudem viele weitere Tipps und Tricks, um Korrosion zu vermeiden und rund um die Uhr einen optimalen Anlagenbetrieb zu gewährleisten.
1NACE.
2AMPP.
In Verbindung stehende Artikel
Effizienter Korrosionsschutz: Warum die Wahl des richtigen Werkstoffs so wichtig ist
Eine Offshore-Plattform kann aus nahezu 15.000 m Rohren, über 20.000 Fluidsystemkomponenten, 10.000 Verschraubungen und 8.000 mechanischen Anschlüssen bestehen. Da fällt die Auswahl korrosionsbeständiger Werkstoffe nicht leicht. So funktioniert es.
Optimierte Werkstoffe: Der Schlüssel zu mehr Sicherheit und Kostenersparnissen
Erfahren Sie, wie die Eigentümer von Offshore-Plattformen die Auswahl der Werkstoffe für ihre Rohre und Rohrverbindungen optimieren können, damit in einer Vielzahl von Anwendungsfällen die Kosten überschaubar bleiben und die Sicherheit steigt.
Vier Überlegungen zur richtigen Materialauswahl für Saueröl- und Sauergasfelder
Mit der zunehmenden Erschließung von sauren Umgebungen mit hohem Schwefelwasserstoffgehalt in der Öl- und Gasindustrie kommt zuverlässigen und beständigen Materialien eine immer größere Bedeutung zu. Erfahren Sie, wie Sie mit einer richtigen Materialauswahl und unter Einhaltung der NACE-Normen die Effizienz Ihrer Systeme sichern.