alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon

Schon gesehen? Unsere fünf beliebtesten Blogartikel

Swageloks Top-Blogbeiträge des Jahres 2019

Jahresrückblick: Unsere beliebtesten Beiträge 2019

2018 sind wir mit unserem Swagelok Blog und dem Ziel gestartet, Industrieexperten auf der ganzen Welt bei der Auswahl geeigneter Prozesse, Produkte und Werkstoffe umfassend für eine optimale Leistungsfähigkeit ihrer Fluid- und Analysesysteme zu unterstützen. Mit Blick auf die 2019 veröffentlichten Blogartikel stellen wir erfreut fest, dass diese bei unseren Lesern nicht nur gut ankommen, sondern ihnen zudem wertvolle Informationen bieten.

Die beliebtesten Themenbereiche machen deutlich, dass unsere Leserschaft sehr vielseitig interessiert ist. Die in den meistgelesenen Blogartikeln behandelten Themen reichen von Produkten sowie Montage- und Wartungsarbeiten bei Fluidsystemen über den Betrieb von Probenahmesystemen bis hin zur Auswahl des richtigen Werkstoffs für eine optimierte Systemlebensdauer. Falls Sie einen der Beiträge verpasst haben, finden Sie hier eine Zusammenfassung der beliebtesten Blogartikel des Jahres.

Die fünf beliebtesten Swagelok-Blogartikel 2019

Swagelok Probeentnahmesystem-Evaluierungs- und Beratungsdienste

Kalibrieren von Analysegeräten in der Prozessanalysetechnik

Der am häufigsten gelesene Blogartikel des Jahres 2019 wurde von Tony Waters, Experte für Probenahmesysteme und Ausbilder, verfasst und behandelt ein spezielles, aber nichtsdestotrotz wichtiges Thema: die Kalibrierung von Analysegeräten in der Prozessanalysetechnik für genaue Messergebnisse. Die Kalibrierung ist mit mehreren potenziellen Problemsituationen verbunden. So lassen sich je nach Situation bestimmte Leistungseinschränkungen von Analysegeräten im Rahmen des Kalibriervorgangs nicht feststellen. Zudem führt der Vorgang unter bestimmten Umständen zu Störungen und Verunreinigungen im System, während Schwankungen des atmosphärischen Drucks und der Temperatur die Kalibrierung ggf. unwirksam machen. Dieser Blogartikel beschreibt ausführlich, welche Aspekte bei der Systemauslegung zu berücksichtigen sind. Zudem werden die Grenzen der Kalibrierung, Maßnahmen zur Steuerung des atmosphärischen Drucks und die Unterschiede zwischen Validierung und Kalibrierung erläutert. Damit sind Sie bestens gerüstet, um genaue Messergebnisse aus Ihren Analysesystemen zu erhalten.

Finden der Gewindegröße und -Steigung

Eine Einführung in Verschraubungen: So ermitteln Sie Größe und Steigung von Gewinden. (nur auf Englisch verfügbar)

Für leckagefreie Fluidsysteme müssen die Dichtungen aller Verschraubungen fest sitzen. Dies erfordert fundiertes Wissen über die Art, Größe und Steigung Ihrer Endanschlüsse und Gewinde. Der Einsatz von Gewindefittingen mag zunächst denkbar einfach erscheinen, allerdings haben mitunter auch erfahrene Experten Mühe, die richtigen Gewinde für ihre Anwendung zu finden. In diesem beliebten Artikel erklärt Andy Hitchcock, wie Sie die Art des Gewindes ermitteln, den Durchmesser messen und die Gewindesteigung sowie eine Gewindenorm bestimmen. So können Sie die Dichtheit Ihre Fluidsysteme bestmöglich sicherstellen.

Korrosionsbeständigkeit: Wie Sie den richtigen Werkstoff auswählen

Effektiver Korrosionsschutz: Warum die Wahl des richtigen Werkstoffs so wichtig ist

Bei industriellen, überwiegend aus Metallkomponenten bestehenden Systemen spielt das Thema Korrosion stets eine wichtige Rolle. Dies gilt insbesondere für Fluidsysteme in rauen Betriebsumgebungen, wie z. B. in Offshore-Ölplattformen oder chemischen Anlagen. Neben der Wahl der passenden Legierung zum Schutz von Mitarbeitern und Ausrüstung sowie zur Sicherung der Profitabilität ist es ebenso wichtig, den richtigen Hersteller auszuwählen. In diesem Blogartikel erklärt Behram Ginwalla, was es bei der Werkstoffauswahl zu beachten gilt, und liefert nützliche Informationen, die Sie bei der Suche nach beständigen Werkstoffen für Ihre Anwendung unterstützen.

Grafische Gegenüberstellung von Lochfraß und Spaltkorrosion bei Edelstahl

Lochfraß oder Spaltkorrosion: Die Unterschiede erkennen

Das Thema Korrosionsbeständigkeit war 2019 sehr gefragt. In einem weiteren Blogartikel unter unseren Top 5 bietet Behram Ginwalla unseren Lesern eine Einführung in die Werkstoffwissenschaften. Unter bestimmten Bedingungen korrodiert nahezu jedes Metall. Mit einem grundlegenden Verständnis der unterschiedlichen Arten von Korrosion und fundierten Werkstoffentscheidungen können die Ursachen von Korrosionserscheinungen jedoch rasch behoben sowie Probleme an der Wurzel gepackt werden. Lochfraß und Spaltkorrosion treten beide in Edelstahlsystemen auf. Sie unterscheiden sich jedoch in ihrem Erscheinungsbild sowie in der Art und Weise, wie sie auftreten und sich ermitteln lassen. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie die einzelnen Arten von Korrosion erkennen und vermeiden.

Probeentnahmesysteme

Warum sind Probenahmesysteme noch nicht besser geworden? – Drei Hauptgründe

Während Prozessanalysegeräte in den vergangenen Jahrzehnten immer zuverlässiger wurden, stagnierte die Zuverlässigkeit von Probenahmesystemen. Unzuverlässige oder ungenaue Messergebnisse führen dazu, dass Endprodukte nicht den Spezifikationen entsprechen. Die Ursache hierfür liegt jedoch nicht immer im Analysegerät sondern in einigen Fällen in der fehlerhaften Auslegung des Probenahmesystems. Mike Frost legt in seinem Blogartikel die Hauptgründe dar, darunter fehlende Schulungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten, fehlendes Verständnis des allgemeinen Funktionsprinzips von Fluidsystemen sowie unzulässige, nicht dokumentierte oder improvisierte Änderungen am Probenahmesystem. Erfahren Sie in diesem Beitrag mehr darüber, wie Sie die Effizienz Ihrer Probenahmesysteme steigern können.

Probeentnahmesystem

*Honorable Mention* Häufigste Ursachen und Kosten von Fluidsystemleckagen

Neben unseren fünf am meisten kommentierten Blogbeiträgen von 2019 möchten wir auch noch den meistgelesenen Beitrag erwähnen. Dieser wurde bereits im Jahr 2018 verfasst und war auch in diesem Jahr bei unseren Lesern sehr beliebt. Leckagen stellen in industriellen Anlagen leider keine Seltenheit dar. Sie bergen erhebliche Sicherheitsrisiken und führen zu Einbußen bei der Profitabilität. In diesem Blogartikel erläutert Nick Iverson, Field Engineer, drei häufige Ursachen sowie verschiedene Kostenrisiken im Zusammenhang mit Leckagen bei industriellen Fluidsystemen und erklärt mögliche Lösungsansätze. Wer ebenfalls bei der Ursachenermittlung und Priorisierung der Behebung von Leckagen an seine Grenzen stößt, sollte diesen Beitrag unbedingt lesen.

Ausblick

Im Jahr 2019 haben wir unseren Swagelok Blog mit zahlreichen Artikeln gefüllt. Freuen Sie sich im neuen Jahr auf etliche weitere. Wir werden unsere Artikel weiterhin in regelmäßigen Abständen veröffentlichen und Sie auf diese Weise mit nützlichen Tipps und Informationen versorgen, damit Sie das gesamte Potenzial Ihrer Fluidsysteme ausschöpfen können. Im Jahr 2020 möchten wir außerdem unsere Themenspektrum erweitern und Ihnen Beiträge zum Geschehen in Betrieben und über unsere Ingenieursteams bereitstellen. Darüber hinaus über Anwendungsfälle unterschiedlicher Kunden, deren Herausforderungen Ihnen sicher bekannt vorkommen.

Wenn Sie mehr über eines der aufgeführten Themen erfahren möchten, wenden Sie sich bitte jederzeit an die Experten Ihres lokalen Vertriebs- und Servicezentrums von Swagelok.

Wenden Sie sich an Ihr Vertriebs- und Servicezentrum