alert icon

Данный сайт не поддерживается браузером Internet Explorer 8. Пожалуйста, воспользуйтесь другим браузером.

Скрыть hide icon

Упростить выбор материалов

Руководство по выбору материалов

На морской платформе может находиться около 15 километров трубок, более 20 000 компонентов жидкостных и газовых систем, не менее 10 000 фитингов и до 8000 соединений.

fitting and tubing alloy selection

Очевидно, что выбрать один определенный материал — нелегкая задача. На самом деле, при подборе материалов для использования в линиях КИП, гидравлических линиях, системах впрыска химреагентов, дренажных системах и во многих других следует учитывать множество различных факторов.

Именно в этом может оказать помощь компания Swagelok. Мы занимаемся борьбой с коррозией с 1947 года. Мы упрощаем задачу выбора благодаря нашему глубокому пониманию факторов, способствующих возникновению коррозии, а также свойств материалов для борьбы с ней. Мы используем сплавы, содержащие минимум два, а зачастую и до десяти различных элементов в оптимальной концентрации, что обеспечивает превосходную коррозионную стойкость наших материалов и более эффективную работу наших изделий.

Например:

Никель [Ni] + медь [Cu] = сплав 400 (Monel®)

Железо [Fe] + никель [Ni] + хром [Cr] + молибден [Mo] = аустенитная нержавеющая сталь 316

Благодаря строжайшим мерам контроля качества, персоналу с экспертной подготовкой, а также сети авторизованных торговых и сервисных центров компания Swagelok предлагает превосходную продукцию для самых тяжелых условий эксплуатации. С нашей помощью заказчики могут не сомневаться в правильности выбора материалов.

Ознакомиться с руководством по подбору материалов


Что такое коррозия

Практически все металлы подвержены коррозии при определенных условиях.

Коррозия — это физическое самопроизвольное разрушение материала при взаимодействии со средой. Коррозия происходит при окислении атомов металла под влиянием жидкости или газа, что ведет к утрате материала на его поверхности. В результате этой утраты толщина стенок компонента уменьшается, что делает его более уязвимым для механических повреждений

Материал имеет значение

Ржавление является обычным сопутствующим коррозии явлением, в результате которого происходит разрушение железа и образование оксида железа. Вместе с тем, существует множество других видов коррозии. Каждый вид коррозии представляет опасность, которую необходимо оценить при выборе наиболее подходящего материала для вашей области применения.

коррозия 

Чтобы уменьшить влияние коррозии в ваших системах, воспользуйтесь следующими рекомендациями.

  1. Определите виды коррозии — как она выглядит, где и почему возникает.
  2. Выбирайте коррозионностойкие материалы.
  3. Сведите к минимуму количество мест, в которых может возникнуть щелевая коррозия.
  4. Избегайте контакта разнородных металлов — это может вызвать электрохимическую коррозию.
  5. Включите в спецификацию все элементы системы (от опор и хомутов до самих трубок), чтобы снизить вероятность возникновения коррозии.
  6. Разъяснение требований и стандартов
  7. Узнайте больше с помощью обучения

Связаться с экспертом 

Выявление видов коррозии

Для выбора правильного материала следует начать с источника проблемы.

Сплошная (общая) коррозия

Сплошная (общая) коррозия

Сплошную, или общую коррозию определить легче всего. Посмотрите, как это можно сделать.

Местная точечная коррозия

Местная точечная коррозия

Узнайте, как образуется точечная коррозия на поверхности материалов.

Местная щелевая коррозия

Местная щелевая коррозия

Посмотрите, как коррозия может происходить в трещинах компонентов жидкостных и газовых систем.

Коррозионное растрескивание под напряжением

Коррозионное растрескивание под напряжением

Узнайте подробнее, как коррозионное растрескивание под напряжением может привести к разрушению материала.

Коррозия под воздействием высоксернистой среды, или сульфидная коррозия под напряжением

Коррозия под воздействием высоксернистой среды, или сульфидная коррозия под напряжением

Среды, насыщенные высокосернистым газом, могут быть причиной сульфидной коррозии под напряжением. Посмотрите, как это происходит.

Водородное охрупчивание

Водородное охрупчивание

Водород может проникать в металлы, делая их хрупкими. В этом случае может помочь подбор стойких к такому воздействию материалов.

Межкристаллитная коррозия

Межкристаллитная коррозия

Узнайте подробнее о влиянии межкристаллитной коррозии на материалы.

Контактная коррозия

Контактная коррозия

Чтобы избежать контактной коррозии, нужно знать причины ее образования.

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ О НАШЕМ МАТЕРИАЛЬНОМ НАУЧНОМ ОБУЧЕНИИ


Разъяснение требований

В целях обеспечение качества и единообразия весь ассортимент наших материалов соответствует металлургическим требованиям стандартов NACE (ссылка на пункт 4.1) и NORSOK (ссылка на пункт 4.2).