alert icon

Данный сайт не поддерживается браузером Internet Explorer 8. Пожалуйста, воспользуйтесь другим браузером.

Скрыть hide icon

Как сократить углеродный след и уровень неконтролируемых выбросов

Сотрудник держит испытательный пистолет и проводит испытания на выбросы

Изучение эффективных стратегий по сокращению углеродного следа и уровня неконтролируемых выбросов

Майк Огенбо (Mike Aughenbaugh), заместитель менеджера по работе с целевыми рынками, Swagelok

Изменения в нефтегазовой отрасли обусловлены целым рядом факторов. Благодаря широкомасштабным усилиям по сокращению углеродного следа и решениям суда об утверждении мирового соглашения с Агентством по охране окружающей среды США (АООС) у компаний-владельцев теперь существует острая необходимость в выявлении и устранении неконтролируемых выбросов.

Для компаний-владельцев неконтролируемые выбросы представляют собой не только экологическую проблему — такие выбросы могут существенно повлиять на прибыльность компании, а для соблюдения текущих норм выбросов могут потребоваться изменения в цепочке поставок и реализация проектов по модернизации. Более того, неконтролируемые выбросы могут представлять серьезную угрозу для окружающей среды, здоровья и безопасности работников, если на вашем предприятии используются опасные газы или жидкости.

Однако устранение неконтролируемых выбросов и внедрение протоколов с низким уровнем выбросов может оказаться сложной задачей. В этой публикации представлены необходимые основные сведения, а также ряд эффективных стратегий по обнаружению и сокращению уровня неконтролируемых выбросов.

Что такое неконтролируемые выбросы?

Неконтролируемые выбросы — это бесконтрольные выбросы газов из технологического оборудования, в основном из-за нежелательных утечек. К основным проблемным газам относятся летучие органические соединения (ЛОС), такие как бензол, метан и этанол. ЛОС могут представлять угрозу для качества воздуха, способствуя образованию озона. В связи с этим государственные органы устанавливают ограничения на неконтролируемые выбросы, нарушение которых может привести к крупным штрафам.Значок клапана с наложенным текстом 62 %

 

На долю клапанов приходится 62 % от общего объема неконтролируемых выбросов ЛОС на обычном предприятии.

 

Динамические и статические уплотнения на клапанах, насосах и фланцевых соединениях являются главным источником неконтролируемых выбросов, при этом клапаны пропускают до 62 % от всех неконтролируемых ЛОС на обычном предприятии. Самое распространенное в отрасли решение заключается в установке клапанов с низким уровнем выбросов, испытания которых подтверждают максимальное сокращение неконтролируемых выбросов.

Задача АООС заключается в предоставлении компаниям помощи по соблюдению действующих экологических требований, законов и постановлений, таких как Закон о чистой воде (Clean Water Act) и Закон о чистом воздухе (Clean Air Act). Желательно соблюдать эти требования, поскольку в случае их несоблюдения АООС обратится в суд. АООС может применить несколько видов принудительных мер, но для химических и нефтеперерабатывающих предприятий эти меры обычно принимают форму решения суда об утверждении мирового соглашения.Значок стопки монет

 

Невыполнение требования об установке клапанов с низким уровнем выбросов в соответствии с решением суда об утверждении мирового соглашения может повлечь за собой штраф в размере более 1000 долларов США за клапан.

 

Обычно в решении перечисляются конкретные меры, которые должны быть приняты в установленные сроки владельцем предприятия для соблюдения требований по охране окружающей среды. Например, в решении суда об утверждении мирового соглашения может содержаться требование к компании-владельцу об установке клапанов с низким уровнем выбросов или клапанов, оснащенных уплотнениями с низким уровнем выбросов, исходя из выявленных мест утечек на предприятии. Отказ от установки таких клапанов может повлечь за собой штраф в размере более 1000 долларов США за клапан, что делает несоблюдение требований дорогостоящей ошибкой для компаний-владельцев.

Что такое программа обнаружения и устранения утечек?

Программы выявления и устранения утечек (LDAR) направлены на воспроизведение методов АООС по периодическому поиску утечек и их контролю. В случае клапанов аудит АООС заключается как в проверке документации, так и в испытании на выбросы на месте эксплуатации. Предприятия, на которых применяется расширенная программа LDAR, прежде всего стараются сократить неконтролируемые выбросы с помощью следующих методов:

  • внедрение комплексного плана, в соответствии с которым утечки выявляются в ходе испытаний клапанов и прочих соединений на месте с помощью метода 21 АООС;
  • выявление, документирование и устранение утечек в установленные сроки;
  • снижение допустимых пределов утечки для клапанов, соединений и насосов.

Важно отметить, что метод 21 АООС предназначен только для обнаружения и классификации утечек на уже установленных клапанах — его нельзя использовать для прямого измерения массы выбросов загрязняющих веществ из отдельных источников, а также для подтверждения того, что клапан имеет низкий уровень выбросов. Кроме того, метод 21 АООС не пригоден как полевое испытание на неконтролируемые выбросы.

Подробнее о сокращении утечек на нефтеперерабатывающих заводах

Что такое клапан с низким уровнем выбросов?

Наряду с реализацией программы LDAR, как отмечалось ранее, в решении суда об утверждении мирового соглашения может быть указано, что любые клапаны, приобретаемые для будущего техобслуживания, ремонта и эксплуатации (MRO), а также для новых проектов, должны быть клапанами с низким уровнем выбросов. Однако формулировки многих решений суда об утверждении мирового соглашения с АООС оставляют на усмотрение предприятия метод определения того, что представляет собой клапан с низким уровнем выбросов. Чтобы определить, относится ли тот или иной клапан к клапанам с низким уровнем выбросов, обычно применяются несколько методов. Предприятие выбирает изготовителя клапанов, который предоставляет одну из следующих гарантий.

  • Письменная гарантия того, что клапаны не будут давать утечку свыше 100 ppm в течение пяти лет.
  • Письменная гарантия, сертификат или аналогичный документ о том, что клапан прошел испытания в соответствии с общепринятой надлежащей инженерно-технической практикой и утечка не превышает 100 ppm.

Внешне простое решение для документирования покупки клапанов с низким уровнем выбросов — получить письменную гарантию изготовителя в отношении того, что его клапаны не будут давать утечку свыше 100 ppm в течение пяти лет. Однако оператор предприятия должен учитывать последствия, если клапаны все же дадут утечку. Какая компенсация предусмотрена в этом случае? Ограничена ли гарантия только заменой клапанов с утечкой? Будут ли возмещены расходы, связанные с заменой клапанов?

Если предприятие полагается на гарантию изготовителя, существует вероятность, что изготовитель намеренно или ненамеренно продолжит поставлять клапаны с утечкой, превышающей 100 ppm. Многие сотрудники предприятий считают, что если полагаться только на гарантию изготовителя, возникает слишком много факторов неопределенности, в то время как существуют методы испытаний для определения степени утечки клапанов.

Сотрудник, проводящий испытание на обнаружение выбросов на объектеИспытание на низкие выбросы

Формулировка решений суда об утверждении мирового соглашения с АООС позволяет изготовителям клапанов предоставлять гарантию того, что клапан прошел испытания «в соответствии с общепринятой надлежащей инженерно-технической практикой и утечка не превышает 100 ppm». Это означает, что инженеры по производственным вопросам и охране окружающей среды должны сами решать, что представляет собой «общепринятая надлежащая инженерно-техническая практика», насколько добросовестно изготовитель проводил испытания и были ли воспроизведены рабочие условия в ходе испытаний. Испытания, разработанные и проведенные изготовителем, могут поставить предприятие под угрозу, вызывая сомнения у специалистов в отношении того, является ли клапан действительно клапаном с низким уровнем выбросов.

К счастью, существуют общеотраслевые испытания Американского института нефтяной промышленности (API) и Международной организации по стандартизации (ISO), способные определить, можно ли классифицировать клапан как «клапан с низким уровнем выбросов». К ним относятся:

Значок API 624


API 624.
Этот стандарт касается испытаний клапанов с подъемным штоком с использованием метана в качестве контрольной среды. Клапан должен пройти 310 циклов, а также три термодинамических цикла (испытание клапана при температуре окружающей среды, повышенной температуре и затем снова при температуре окружающей среды) с объемом утечки метана менее 100 ppm.

Значок API 641


API 641.
Этот стандарт касается испытаний шаровых кранов с использованием метана в качестве контрольной среды. Каждый испытываемый кран должен пройти 610 циклов, а также три термодинамических цикла с объемом утечки метана менее 100 ppm.

Значок ISO 15848-1

ISO 15848-1. Данная процедура проведения испытаний позволяет оценить внешние утечки через уплотнения штока (или валы) клапана, а также соединения корпуса запорных и регулирующих клапанов. Она заключается в прокачке гелия или метана через клапан и цифровом замере утечек газа. Поскольку она охватывает уплотнения и соединения, ее рассматривают как испытание «всего клапана». Это приемлемая процедура измерения, испытаний и квалификации неконтролируемых выбросов. Однако поскольку эти испытания проводятся не в типичных условиях технологического процесса, результаты могут оказаться недостоверными.

Испытание по стандарту API дает простой результат «пройдено / не пройдено». Клапан либо сертифицируется как клапан с низким уровнем выбросов, либо нет. При этом покупатели клапанов должны учитывать, что методика испытаний ISO предусматривает различные «классы» клапанов в зависимости от того, как они проявили себя в ходе испытаний. Классы ISO позволяют считать и маркировать клапан как клапан с низким уровнем выбросов, однако он может не соответствовать требованию «100 ppm или менее» по стандарту АООС. Например, класс герметичности CM подразумевает, что клапан «с низким уровнем выбросов» — это клапан с утечкой метана более 100 ppm, но менее 500 ppm.

Кроме того, в соответствии со стандартом ISO «отсутствует предполагаемая корреляция между классами герметичности, если контрольной средой является гелий (классы AH, BH, CH) и если контрольной средой является метан (классы AM, BM, CM)». В частности, это связано с тем, что полученные данные испытаний различаются в зависимости от контрольной среды. Если клапан проходит испытание гелием, а не метаном, результаты представляют собой объем утечки, пропорциональный диаметру штока. Такой расход указывается в атмосферных кубических сантиметрах в секунду (атм. см3/с), и если этот показатель более точно определяется как объем утечки по сравнению с концентрацией миллионных долей (ppm), способа конвертирования атм. см3/с в установленную концентрацию миллионных долей не существует. Это усложняет понимание того, соответствует ли данный показатель формулировке АООС «100 ppm или менее» при проведении испытаний гелием.

В идеале оба этих испытания должны проводиться сторонней лабораторией, а не изготовителем клапана. Если изготовитель клапана привлекает для испытаний независимую третью сторону, беспристрастная организация подтверждает, что клапаны соответствуют стандарту испытаний. В этом случае изготовитель клапана в качестве документального подтверждения должен предоставить сертификат на клапан, содержащий печать сторонней лаборатории, место проведения испытаний и их результаты.

Ознакомьтесь с продукцией, имеющей сертификат о низком уровне выбросов

Рекомендации по снижению уровня неконтролируемых выбросов

Помимо соблюдения приведенных выше рекомендаций по выбору клапанов с низким уровнем выбросов, существует ряд передовых методов эксплуатации, с помощью которых вы можете снизить вероятность утечек и неконтролируемых выбросов на вашем предприятии.

серый значок календаря 

Внесите регулировку уплотнений в графики профилактического обслуживания. Например, в условиях холодного климата интервалы между уплотнениями следует увеличить.
серый значок этикетки с замком

Используйте устройства блокировки, чтобы предотвратить дросселирование спускных клапанов и их случайное срабатывание.
серый значок клапана 

Сократите на предприятии количество клапанов, не относящихся к клапанам с низким уровнем выбросов, чтобы предотвратить их случайную установку в критически важных системах.
серый значок кругового процесса
Рассмотрите возможность замены клапанов вместо ремонта старых: новые клапаны могут обойтись дешевле, чем обслуживание старых клапанов.
серый значок систем 

В целях безопасности используйте клапаны двойного отсечения со сбросом (DBB).
серый значок облака

При работе с легкими газами (например, водородом) рассмотрите возможность использования сильфонных уплотнений.
серый значок планшета с маркированным списком и галочкой 
При выборе клапанов с низким уровнем выбросов отдавайте предпочтение нескольким моделям от небольшого числа производителей. При этом учитывайте, где вы приобретаете другие компоненты жидкостной или газовой системы: изделия, разработанные одним производителем, часто сочетаются лучше, чем компоненты от разных поставщиков. 

Двое сотрудников контролируют выбросы на объекте: один измеряет, а другой документирует результаты.

***

Если вы разрабатываете новые системы или хотите усовершенствовать свою программу LDAR, выбирайте клапаны с сертификатом о низком уровне выбросов, чтобы сократить неконтролируемые выбросы. Заблаговременный выбор сертифицированных клапанов с низким уровнем выбросов до принятия каких-либо принудительных мер по охране окружающей среды позволит избежать проблем с дорогостоящей модификацией и поможет работать в соответствии с действующими передовыми экологическими практиками.

Чтобы получить помощь по выбору подходящей вашему предприятию продукции с низким уровнем выбросов, вы можете обратиться к опытным специалистам по жидкостным и газовым системам, воспользовавшись экспертными и консультационными сервисами Swagelok. Мы также предлагаем широкий ассортимент технологических клапанов, клапанов для КИП, шаровых кранов, игольчатых клапанов, клапанов с подъемной заглушкой и клапанов сброса с сертификатом о низком уровне выбросов, которые прошли соответствующие испытания на низкий уровень выбросов по стандарту API без каких-либо изменений в конструкции и ни разу не продемонстрировали утечку метана свыше 100 ppm. Если вы планируете использовать любые из этих продуктов в своей жидкостной или газовой системе, обратитесь в авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания для получения соответствующих сертификатов о низком уровне выбросов или другой помощи, которая может вам понадобиться.

Проконсультироваться со специалистами по жидкостным и газовым системам

Статьи по Теме

Технические условия IOGP для трубок и фитингов малого калибра

Новая редакция ТУ для трубных обжимных фитингов: улучшение безопасности и эксплуатационных характеристик

Узнайте, каким образом новые параметры, представленные в ТУ для трубок и трубных обжимных фитингов в нефтегазовой отрасли, могут помочь в улучшении безопасности и эксплуатационных характеристик систем по всему миру.

Гибка труб гидросистемы

Как избежать утечек в системе: важность правильной подготовки трубок

Эффективность соединения с трубными обжимными фитингами зависит от многих факторов, но одним из самых главных факторов является надлежащая подготовка трубки перед установкой. Узнайте, как избежать дорогостоящих и опасных утечек, исключив поврежденные или неправильно отрезанные трубки и заусенцы.

Анализатор пробоотборной системы Swagelok для выездного обслуживания

Усовершенствование вспомогательных систем торцевых уплотнений

Узнайте, каким образом стандарт API 682 регламентирует проектирование и сборку вспомогательных систем торцевых уплотнений и как применение содержащихся в нем рекомендаций поможет увеличить срок службы и эффективность работы ваших систем.