alert icon
Este sitio Web no admite Internet Explorer 8. Por favor, utilice un navegador más actualizado.
Ocultar mensaje hide icon

Desmontando mitos: Vea los Datos sobre el Combustible de Hidrógeno

La realidad del hidrógeno frente a la ficción

Conozca los Datos sobre el Combustible de Hidrógeno - Evite Caer en los Mitos

Chuck Hayes, Ingeniero Jefe de Aplicaciones de Energía Limpia, Swagelok

No cabe duda de que la economía de los vehículos de pila de combustible de hidrógeno y del abastecimiento de combustible está creciendo. Sin embargo, a medida que la tecnología utilizada para aprovechar el hidrógeno gana protagonismo, la desinformación puede convertirse en algo habitual. Las percepciones erróneas sobre el hidrógeno como combustible suelen girar en torno a su seguridad, viabilidad como combustible para la movilidad, coste e impacto medioambiental.

El hidrógeno tiene el potencial de satisfacer las necesidades de abastecimiento de combustible de los vehículos actuales, ofreciendo seguridad, fiabilidad, rentabilidad y respeto al medio ambiente. Además, las ventajas de la energía del hidrógeno podrían muy bien hacerla la mejor opción para la economía global, ahora que el mundo se centra en conseguir un futuro más verde y sostenible.


La realidad del hidrógeno frente a la ficción

Datos sobre el Hidrógeno en Resumen

Vea la versión infográfica de este artículo para descargar y compartir fácilmente una imagen que desmiente los mitos sobre el hidrógeno.

Descargar PDF


A continuación, presentamos cuatro mitos comunes sobre el hidrógeno que vale la pena replantearse, así como datos relacionados con el combustible de hidrógeno y su viabilidad.

Ir a:


Encuentre apoyo para hacer realidad el hidrógeno

¿Es peligroso utilizar o almacenar hidrógeno gaseoso?

Dato sobre el hidrógeno: la tecnología de abastecimiento de hidrógeno ofrece una solución eficiente y económica para las necesidades de movilidad modernas.El hidrógeno plantea los mismos riesgos, si no menos, que otros combustibles debido a sus características de no toxicidad y baja volatilidad. Además, se consideran muchos procedimientos y protocolos de seguridad a lo largo de cada etapa de diseño, tanto de los vehículos de hidrógeno como de la infraestructura de repostaje de hidrógeno para permitir un rendimiento seguro y fiable. Y cuando se manipula correctamente, la tecnología de repostaje de hidrógeno ofrece una solución eficiente y económica para las necesidades de movilidad actuales.

Dato sobre el Hidrógeno como Combustible: El hidrógeno es 14 veces más ligero que el aire y 57 veces más ligero que el vapor de gasolina. Por lo general, se eleva y se dispersa rápidamente cuando se produce una fuga, lo que reduce en gran medida el riesgo de ignición a nivel del suelo.

Densidad del Vapor Relativa

Dato del hidrógeno: densidad de vapor relativa

Datos sobre el Hidrógeno como Combustible: El hidrógeno no es tóxico, a diferencia de los combustibles convencionales. Una fuga o un vertido de hidrógeno no contamina el medio ambiente ni pone en peligro la salud de los seres humanos o de la fauna, como ocurre con los combustibles fósiles.

Dato sobre el Hidrógeno como Combustible: El aire alrededor de la llama del hidrógeno no está tan caliente como alrededor de la llama de la gasolina. Por lo tanto, el riesgo de un incendio colateral es menor.

Dato sobre el Hidrógeno como Combustible: Mientras que el hidrógeno puede ser explosivo con concentraciones de oxígeno entre el 18% y el 59%, la gasolina puede ser explosiva con concentraciones de oxígeno entre el 1% y el 3%. Por su parte, la gasolina tiene una temperatura de autoignición de 280°C (536°F), que es la mitad que la del H2 (535°C/995°F).

Temperaturas de Autoignición

Datos sobre el hidrógeno: temperaturas de autoignición

Tanques de almacenamiento de hidrógeno a presiónDato sobre el Hidrógeno como Combustible: Los vehículos con depósitos de gas a presión no son nuevos. Existe una industria mundial multimillonaria que lleva muchas décadas fabricando y transportando hidrógeno.

Dato sobre el Hidrógeno como Combustible: Los dispensadores de hidrógeno están diseñados para hacer múltiples comprobaciones de seguridad tanto en el equipo dispensador como en el vehículo durante el proceso de abastecimiento de combustible (inicio, punto medio, final).

Dato sobre el Hidrógeno como Combustible: Existen muchos programas internacionales de certificación que analizan la seguridad del hidrógeno como combustible para la movilidad. Por ejemplo, Toyota ha recibido la aprobación del Ministerio de Economía, Comercio e Industria (METI) de Japón para autoinspeccionar y fabricar depósitos de hidrógeno para los FCEV.

Dato sobre el Hidrógeno como Combustible: En 22 países se han desarrollado códigos específicos para las estaciones de servicio de hidrógeno, entre los que se encuentran CSA ( Normas Canadienses), ISO (Organización Internacional de Normalización) y EN (Normas Europeas).

Más Información sobre la Seguridad del Hidrógeno

¿Son poco prácticos los vehículos de hidrógeno para utilizar en largas distancias?

Mito: Los vehículos de hidrógeno no son una solución práctica para largas distancias.La autonomía es una preocupación común para cualquier tecnología de abastecimiento de combustible para el transporte—pero no debería serlo para el hidrógeno. Dado que mantiene una alta densidad de energía y es especialmente adecuado para las aplicaciones de vehículos pesados, el menor peso del hidrógeno también puede ayudar a maximizar el volumen de carga útil de un camión pesado, aumentando así su autonomía. Además, también es posible el repostaje rápido de los vehículos de hidrógeno, lo que ayuda a reducir las paradas de las flotas de vehículos y de los equipos, repostando los vehículos en cuestión de minutos frente a las horas de las opciones eléctricas de baterías. Y aunque la generación de hidrógeno verde depende del viento, la energía solar y el agua, las tecnologías de almacenamiento mejoradas pueden mantener el caudal de energía limpia, independientemente del clima.

 
Autonomía de un vehículo de pila de combustible de hidrógeno
Vehículo con Pila de Combustible de Hidrógeno

Rango: 200 a 250 millas con 350 bar
400 a 500 millas con 700 bar
Tiempo de Repostaje: 3 a 4 Minutos

 


Autonomía de un vehículo eléctrico
Vehículo Eléctrico

Rango: 160 a 500 Km (100 a 310 Millas)
Tiempo de Carga: De 30 minutos a 12 horas

 


Autonomía de un vehículo de gasolina
Vehículo de Gasolina

Rango: 300 a 400 Millas
Tiempo de Repostaje: De 2 a 3 Minutos

 



Dato sobre el Hidrógeno como Combustible:
El hidrógeno tiene una alta densidad energética y, por tanto, puede ofrecer una autonomía comparable a la de los combustibles basados en el carbono. A presión, también puede almacenarse y distribuirse con la misma eficiencia que estos combustibles.

Dato sobre el Hidrógeno como Combustible: Aunque es el elemento más abundante del universo, el hidrógeno debe extraerse del agua o de compuestos orgánicos. Sin embargo, el diésel y la gasolina también requieren un proceso de refinado y limpieza del petróleo crudo—y en este proceso también se puede utilizar el hidrógeno.

Dato sobre el Hidrógeno como Combustible: La principal fuente de hidrógeno en la actualidad es la extracción del gas natural (que ya es una industria mundial multimillonaria).

Dato sobre el Hidrógeno como Combustible: Otras fuentes de hidrógeno son las energías renovables como la solar, la eólica o el biogás. Estas fuentes de energía alimentan la electrólisis, un proceso que utiliza la electricidad para separar el agua en hidrógeno y oxígeno útiles.

Dato sobre el Hidrógeno como Combustible: El equipo de repostaje de hidrógeno puede añadirse a la infraestructura de abastecimiento de combustible ya existente y ofrecer tiempos de recarga comparables a los de la gasolina y el diésel.

Más Información sobre el Rango de los Vehículos de Hidrógeno

¿Es el Hidrógeno un Combustible Demasiado Caro para ser Práctico?

Mito: El hidrógeno es demasiado caro.Mientras que el combustible convencional sigue siendo más barato hoy en día, el precio del hidrógeno verde sigue bajando. Se prevé que esta reducción de precios se acelere a lo largo de la próxima década, lo que hará que el precio del hidrógeno sea realmente comparable al de otras fuentes de combustible para la movilidad. Mientras tanto, se espera que el apoyo gubernamental acelere el crecimiento del hidrógeno a escala a medida que las normas de emisiones de CO2 se vuelvan más estrictas. Además, el coste y la eficiencia de las energías renovables (solar, eólica, hidráulica, etc.) siguen mejorando; se prevé que esta tendencia se extienda a los costes del combustible de hidrógeno.

Coste Total de Propiedad/USD por 100 Km

Dato sobre el hidrógeno: Coste Total de Propiedad/USD por 100 Km

Dato sobre el Hidrógeno como Combustible: Las principales iniciativas gubernamentales, como el programa Earthshots del Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE), pretenden estimular el desarrollo y reducir los costes del hidrógeno.

Dato sobre el Hidrógeno como Combustible: Componentes del sistema de combustible de alta calidad reducen la posibilidad y el coste de operaciones de mantenimiento imprevistas.

Más Información sobre la Accesibilidad del Hidrógeno

¿El Hidrógeno es un Combustible Contaminante del Medio Ambiente o No Sostenible?

Mito: El hidrógeno no es respetuoso con el medio ambiente ni sostenible.Una preocupación común en torno a la sostenibilidad del hidrógeno tiene que ver con su producción. Pero hay varias formas de generar hidrógeno, y la mayoría de ellas son más respetuosas con el medio ambiente que los combustibles fósiles equiparables. Además, utilizar hidrógeno en una pila de combustible no genera emisiones en el vehículo, excepto agua, lo que ayudará a reducir drásticamente la generación de gases de efecto invernadero en todo el mundo.

Dato sobre el Hidrógeno como Combustible: Utilizar el hidrógeno en una pila de combustible no genera humo ni residuos, y los únicos resultados son energía y agua pura.

Dato sobre el Hidrógeno como Combustible: Existen varios procesos de producción de hidrógeno, y la mayoría de ellos han reducido las emisiones de CO2.

Hidrógeno Gris

Hidrógeno Azul

Hidrógeno Verde

Dato sobre el hidrógeno: Existen varios procesos de producción de hidrógeno, y la mayoría de ellos han reducido las emisiones de CO2.

CO2 emitido al transformar el combustible fósil (gas natural)
Captura y almacenamiento de CO2
Cero emisiones netas de
CO2 (objetivo final)

 

Dato sobre el Hidrógeno como Combustible: La tecnología de captura de carbono ofrece una forma de retener el carbono creado por la producción de hidrógeno y almacenarlo de forma permanente (o utilizarlo) con fines industriales.

Dato sobre el Hidrógeno como Combustible: Se prevé que los esfuerzos del Gobierno apoyen y favorezcan el crecimiento a largo plazo de la economía basada en el hidrógeno como combustible.

Más Información sobre la Sostenibilidad del Hidrógeno

Conozca los Datos sobre el Combustible de Hidrógeno

La energía del hidrógeno ofrece ventajas clave en comparación con otras fuentes de combustible, y tiene el potencial de transformar la economía del transporte tal y como la conocemos. A medida que la sostenibilidad sigue creciendo como prioridad mundial, el hidrógeno es la solución energética limpia más viable disponible para utilizar en el transporte. Las claves para su adopción continuada son sistemas de vehículos y repostaje de hidrógeno seguros y fiables en los que los fabricantes de equipos originales y otras partes interesadas puedan confiar ahora y de los que puedan confiar en los próximos años.

Repostaje de un Vehículo de Hidrógeno

Si busca componentes, servicios y formación para desarrollar sistemas de hidrógeno de alta calidad, podemos ayudarle. Swagelok lleva muchos años ofreciendo soluciones  para la industria de los combustibles alternativos y el transporte, con productos y ensamblajes diseñados específicamente para ayudar a contener, almacenar y dispensar hidrógeno para la movilidad. Nuestros especialistas están preparados para atender sus necesidades.

Encuentre apoyo para hacer realidad el hidrógeno

Ver la Infografía

Artículos Relacionados con el Combustible de Hidrógeno

Tecnología de Pila de Combustible de Hidrógeno

Anatomía de un Racor para Hidrógeno

Vea por qué los racores diseñados específicamente para aplicaciones de hidrógeno pueden ayudar a los fabricantes de vehículos de pila de combustible y a los diseñadores de infraestructuras, a conseguir sistemas de combustible más seguros y fiables.

Cilindros de Gas

Caso Práctico sobre la Célula de Combustible de Hidrógeno Luxfer

El espíritu de colaboración y disposición de Swagelok para invertir en la normativa EC-79, permitió a Luxfer construir sistemas de alimentación para propulsar 144 autobuses con células de combustible de hidrógeno. Aprenda cómo el nivel de compromiso de Swagelok Manchester impulsó la innovación en Luxfer.

Construcción de Compresores de Hidrógeno

Construcción de Compresores de Hidrógeno de Uso Crítico

Vea por qué un fabricante pionero de compresores de hidrógeno confía en Swagelok para las soluciones de sistemas de fluidos de alta calidad que impulsan el emergente mercado de la movilidad del hidrógeno.