Tipos de Válvulas y Funciones de las Válvulas
Válvulas Industriales 101: Funciones Básicas y Tipos de Válvulas
Los sistemas de fluidos de pequeño diámetro desempeñan un papel importante en el mantenimiento de la productividad de las empresas industriales en todo el mundo, y las válvulas desempeñan un papel importante en el funcionamiento de estos sistemas.
Hay muchos tipos de válvulas que controlan el caudal de diferentes maneras, por lo que es importante que los operadores de sistemas de fluidos conozcan tanto los tipos de válvulas disponibles como las diferentes funciones de las válvulas, para asegurarse de que pueden seleccionar las válvulas adecuadas para sus aplicaciones.
Para hacer una selección adecuada de válvulas, los diseñadores y operadores de sistemas de fluidos deben tener en cuenta aspectos como: "¿Necesito cerrar y abrir el caudal de fluido? ¿Necesito controlar el sentido del caudal? ¿Necesito regular el nivel de caudal? ¿Necesito proteger el sistema contra el exceso de presión?" La respuesta a estas preguntas determinará qué tipos de válvulas se necesitan. A partir de ahí, el diseñador o el operador pueden hacer una selección más detallada de las válvulas para asegurarse de que eligen las válvulas del tamaño, los materiales y con los criterios de rendimiento adecuados para sus aplicaciones (más información al final de este artículo).
En este post, veremos el punto de partida para seleccionar correctamente una válvula: comprender los diferentes tipos de válvulas que se utilizan en los sistemas de fluidos industriales para encontrar la función de válvula que necesita para sus aplicaciones.
Comprender los Fundamentos de la Función de las Válvulas
¿Qué es una válvula? Una válvula es un componente diseñado para controlar el caudal (es decir, el movimiento continuo y constante) de líquidos o gases para adaptarse mejor a las condiciones operativas ideales de un sistema de fluidos. Esto se puede conseguir cerrando, regulando o redirigiendo ese caudal. Cuando un líquido o un gas fluye, se desplaza desde una presión superior a otra inferior. Normalmente, el caudal se mide con medidores de caudal y se registra en términos de una relación de distancia o volumen por unidad de tiempo (por ejemplo, metros por segundo, galones por día, litros por minuto, etc.).
¿Cómo funcionan las válvulas? Las válvulas permiten el caudal en función de factores como el diámetro de la conexión final y el paso de caudal de la válvula. Para ayudar a comprender la capacidad de una válvula para controlar el caudal, los fabricantes suelen ofrecer un coeficiente de caudal, o Cv, junto con la válvula suministrada. Un valor más alto de Cv significa un caudal más alto, pero un valor más alto de Cv no es necesariamente beneficioso. Dependiendo del tipo de válvula y las aplicaciones, algunas válvulas pueden tener un Cv cercano a cero. Vd puede determinar el Cv que necesitan sus válvulas en función de las presiones, los caudales, las temperaturas y los fluidos del sistema utilizando nuestra calculadora del Cv.
¿Cómo se Clasifican las Válvulas?
Hay cinco funciones principales de las válvulas en los sistemas de fluidos industriales que debe conocer: apertura y cierre, control de caudal, dirección del caudal, protección contra exceso de presión y control de exceso de caudal. Cada tipo tiene un símbolo estándar en la industria que se encuentra comúnmente en los diagramas de tuberías e instrumentación (P&ID). Es útil comprender tanto la clasificación de las válvulas como sus símbolos correspondientes, para poder dibujar rápidamente conexiones entre los símbolos P&ID de las válvulas y la función de los tipos de válvulas representados.
-
Apertura/Cierre. Este es el tipo más básico de funcionamiento de las válvulas. Las válvulas de apertura y cierre abren o cierran el caudal del fluido. A pesar de la naturaleza básica de la función de la válvula, hay muchos tipos diferentes de válvulas de apertura y cierre entre los que elegir. Ejemplos:
- Válvulas de bola: Las válvulas de bola ofrecen un cierre fiable mediante un mando que gira una bola dentro de la válvula para cerrar o abrir el caudal de fluido que pasa a través de ésta.
- Válvulas de macho cilíndrico: Las válvulas de macho cilíndrico funcionan de manera similar, pero sin la bola. Se actúan mediante un mando que hace girar un macho cilíndrico dentro de la válvula para cerrar o abrir el paso del fluido.
- Válvulas de fuelle: Las válvulas de fuelle tienen un vástago cilíndrico más alto con un fuelle que se expande y contrae y que se utiliza para restringir el caudal a niveles precisos al girar un mando que presiona un actuador sobre el fuelle.
- Válvulas de diafragma: Las válvulas de diafragma funcionan de manera similar a las válvulas de fuelle, pero en lugar de un actuador que comprime un fuelle en el vástago de la válvula, el actuador presiona hacia abajo un diafragma flexible para restringir el caudal.
Las válvulas de apertura y cierre pueden desempeñar un papel fundamental en el mantenimiento de la seguridad de los sistemas de fluidos. Muchos procesos de fluidos operan a presiones y temperaturas elevadas y algunos fluidos pueden ser peligrosos, por lo que es crítico evitar fugas para prevenir riesgos a los operarios. Las válvulas de cierre de seguridad pueden ayudar a los operarios a cerrar rápidamente el caudal de fluido en caso de fuga. El símbolo de una válvula de apertura y cierre (o válvula de bola) se representa en los diagramas P&ID con una forma de pajarita.
-
Control de caudal. Este tipo de válvulas ayudan a ajustar el caudal de un sistema, con funcionalidades que van desde la simple regulación del caudal hasta la medición precisa. Las válvulas de aguja se utilizan más comúnmente para controlar o regular el caudal. La actuación de estas válvulas se realiza girando un mando que controla con precisión un actuador alojado en el vástago y que termina en una aguja que, al descender, regula el caudal y cierra el paso a través de la válvula.
Al igual que las válvulas de fuelle o de diafragma, las válvulas de aguja pueden ofrecer una función de apertura y cierre, si es necesario, pero están diseñadas principalmente para controlar caudales. Esos caudales vendrán determinados por el tamaño del orificio, el tipo de vástago y la posición del vástago. Como puede ver, el símbolo de una válvula de control de caudal (o símbolo de válvula de aguja) en un P&ID es similar al de una válvula de apertura y cierre, pero con un triángulo más orientado hacia abajo que indica la función de control de caudal dentro de la válvula.
-
Caudal direccional. Esta función de la válvula asegura que el caudal se dirija en la dirección deseada, y estos tipos de válvulas pueden cambiar el sentido del caudal en el sistema. Las válvulas antirretorno y las válvulas de bola multipuerto se utilizan habitualmente para el control direccional. Las válvulas antirretorno impiden el retorno del caudal, asegurando que el fluido siga fluyendo en una sola dirección. Las válvulas de bola multipuerto pueden ofrecer la funcionalidad de apertura y cierre como otras válvulas de bola, pero permiten al operador dirigir el caudal de fluido en diferentes direcciones según la posición del mando.
Es importante destacar que, aunque las válvulas direccionales ofrecen la funcionalidad de apertura y cierre al cambiar el caudal, no regulan el caudal. Los símbolos de válvulas de caudal direccional (o válvulas antirretorno) se reconocen en los diagramas P&ID por este icono, que muestra una flecha inclinada hacia abajo entre dos líneas.
-
Protección contra exceso de presión. Esta función de la válvula evita que la presión del sistema supere un límite preestablecido. Las válvulas de alivio y los discos de ruptura son los tipos de válvulas más comunes que se utilizan aquí. Las válvulas de alivio son muy importantes en cualquier sistema que actúe bajo presión, ya que actúan como última línea de defensa contra condiciones de exceso de presión que podrían producir una explosión. Las válvulas de alivio pueden calibrarse para abrirse automáticamente a un nivel de presión predeterminado o gradualmente a medida que aumenta la presión. Las válvulas de purga
y los tapones de purga también se utilizan para purgar, ventear o drenar fluidos permitiendo el mantenimiento o la operación segura de los sistemas de fluidos.
Las válvulas de protección contra exceso de presión pueden ayudar a proteger su planta y permitir que la producción continúe si se produce un exceso de presión. Identifique los símbolos de las válvulas de protección contra exceso de presión (o símbolos de válvulas de alivio, etc.) en los diagramas P&ID buscando este símbolo con dos triángulos entrecruzados y una estructura similar a una antena encima de ellos.
-
Conctrol de exceso de caudal. Las válvulas de exceso de caudal también pueden desempeñar un papel en la seguridad del sistema, ayudando a contener la liberación incontrolada de los fluidos del sistema al activarse cuando el caudal que atraviesa la válvula aumenta hasta un valor predeterminado. Si se produce una condición de exceso de caudal aguas abajo, el obturador de la válvula se mueve rápidamente a la posición de disparo o totalmente hacia adelante, cerrando la mayor parte de la salida no controlada de los fluidos del sistema para minimizar el escape de fluido. Las válvulas de exceso de caudal se reinician cuando la presión se iguala.
Las válvulas de exceso de caudal eliminan la necesidad de complejos mecanismos de bypass y reducen el tiempo de mantenimiento. Los símbolos de las válvulas de control de exceso de caudal se representan en los diagramas P&ID con iconos como este, que tiene un rectángulo con estrechamientos en un lado y un círculo en el centro.
Aprenda a Seleccionar los Tipos de Válvulas Correctos
Con una comprensión más completa del caudal y de cómo los diferentes tipos de válvulas pueden ayudar a controlarlo, estará mejor preparado para hacer la selección adecuada durante el diseño de sus sistemas de fluidos. Este artículo es sólo una introducción. Como siguiente paso, le recomendamos que amplíe la información sobre cómo utilizar el método probado de selección de válvulas industriales STAMPED en este artículo relacionado.
O bien, si está interesado en obtener más información sobre la selección, identificación y solución de problemas de válvulas, nuestra formación Swagelok® Básicos de válvulas es una excelente manera de aprender los conceptos básicos. Además, tenemos disponibles otros cursos impartidos por formadores certificados por Swagelok, enfocados a ayudarle a desarrollar los conocimientos y técnicas necesarias para construir y operar sistemas de fluidos de alto rendimiento. Vea más información sobre los cursos y temas disponibles en el siguiente enlace.
Artículos relacionados
Cómo Seleccionar las Válvulas para Sistemas de Fluidos Industriales
Vea cómo aplicar el práctico método de STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.
Cómo Mejorar su Programa de Mantenimiento con Etiquetas de Válvulas y Mangueras
Vea a dos especialistas Swagelok explicar cómo un sólido sistema de etiquetado de mangueras y válvulas en sus sistemas de fluidos industriales, puede ayudarle a simplificar el mantenimiento y a minimizar el tiempo de parada del sistema.
Su Guía para el Mantenimiento y Solución de Problemas de las Válvulas
Las válvulas son fundamentales para el funcionamiento seguro y fiable de los sistemas de fluidos. Aprenda a mantener y solucionar problemas de las válvulas en esta guía.