alert icon
Internet Explorer 8 또는 9는 이 웹사이트에서 지원하지 않습니다. 최신 브라우저를 사용하세요.
메시지 숨기기 hide icon

펄프 및 제지 

공정 우수성, 개인 안전, 지속 가능한 우위를 우선시하는 펄프 및 제지공장이라면 스웨즈락이 바로 유체 시스템 효과와 효율성에 대한 목표를 공유하는 솔루션 제공업체란 점을 알 수 있습니다.


다음 섹션으로 이동:


매일 새롭게 업무를 시작하십시오 

배치 및 연속 가공, 유체 흐름, 열 및 질량 이동, 혼합, 분리, 유틸리티 등 펄프 및 제지 사업의 효율은 고성능 유체 시스템 부품에 따라 결정됩니다. 스웨즈락은 종이제품 제조업체들이 장비, 인력, 환경을 활용할 수 있는 솔루션, 교육, 서비스를 제공합니다.

  • 스웨즈락 밸브 및 피팅의 신뢰성을 바탕으로, 펄프 및 제지공장은 배출을 줄이고, 환경 규제의 준수를 유지하며, 정부 리베이트를 획득할 수 있습니다.
  • 스팀 시스템과 응축수 회수용으로 사용되는 스웨즈락 유체 제어 부품은 누설 없는 밀폐 성능과 에너지 절감에 크게 기여합니다
  • 스웨즈락은 또한 자문, 엔지니어링 지원과 더불어 고객 인력이 안전하고 효율적으로 작업할 수 있는 기량을 갖추도록 하는 교육 서비스도 제공합니다.
  • 시설 평가 및 자문 서비스를 통해 비용이 많이 드는 누설 감지 및 수리(LDAR: leak detection and repair) 절차의 필요성을 추가로 줄일 수 있습니다.

스웨즈락은 기계와 계측기에 스팀, 화학물질, 온도, 진동이 일으키는 문제를 잘 알고 있습니다. 스웨즈락의 솔루션 우선 접근 방식은 고객이 ISO 품질 관리, 제조 표준화, 직장 보건 및 안전과 관련된 변화하는 펄프, 제지, 가공 산업 기술 협회(TAPPI: Technical Association for the Pulp, Paper and Converting Industry) 표준에 보조를 맞출 수 있도록 지원합니다.

전 세계의 펄프 및 종이 제조업체들은 스웨즈락이 어려운 요구 조건도 충족하면서 속도나 품질 저하 없이 책임 있게 생산 목표를 달성하도록 지원할 것을 믿습니다.

 

펄프 및 제지 애플리케이션

스웨즈락의 전문 기술은 다음을 포함하여 펄프 및 제지공장, 플랜트, 시설에서 사용되는 거의 모든 장비와 공정 지원 시스템을 포괄합니다.

  • 교반기
  • 세정기
  • 코팅기
  • 압축 공기 시스템
  • 디플레이커(deflaker)
  • 잉크 제거기
  • 분산 시스템
  • 건조기
  • 성형기(초지기)
  • 완정설비(finishing equipment)
  • 헤드박스 유닛
  • 유압 시스템
  • 윤활 시스템
  • 제지기
  • 프레스
  • 펄퍼(pulper)
  • 불량품 처리기
  • 스팀 시스템
  • 지료 조성기
  • 흡입 롤
  • 농축기
  • 폐수 여과 시스템

펄프 및 제지용 제품 

다양한 펄프 및 제지 산업 애플리케이션의 엄격한 요구 사항을 충족할 수 있도록, 당사는 스웨즈락® 한정 평생 품질 보증이 지원되는 신뢰성 높은 피팅, 밸브, 호스 제품을 포함하여 완전한 유체 시스템 부품 라인을 공급합니다.

피팅

피팅

스웨즈락® 튜브 피팅은 진동 피로에 극도로 저항성 높은 누설 없는 가스 밀폐를 제공합니다. 두꺼운 또는 얇은 벽, 경도가 높거나 또는 연질의 튜빙 등 다양한 제품에 중압 및 고압 피팅, PFA 피팅, 파이프 피팅, 용접 피팅 및 기타 다수의 다른 피팅을 사용하여 압력과 열 사이클의 작용에 대한 저항성을 달성할 수 있습니다. 또한, 부식성 환경이라면 다른 합금 옵션보다 316/316L 스테인리스강 피팅을 찾아보십시오.

밸브

밸브

저 누출 인증이 있는 밸브로 엄격한 규제 표준을 충족할 수 있습니다. 스웨즈락은 40- 및 60 시리즈 수동 및 자동 볼 밸브, 체크 밸브, 릴리프 밸브니들 및 미터링 밸브볼 및 1/4 회전 플러그 밸브 등 고객의 인력, 공정, 수익성을 보호할 수 있는 다양한 옵션을 제공합니다. 또한, 범용 마운트 스팀 트랩에 사용할 수 있도록 설계된 테스트 밸브 조립체도 있습니다.

레귤레이터

레귤레이터

신뢰성 높은 압력 제어는 시설을 최적의 효율로 꾸준히 운영할 수 있는 안전한 작업 환경과 공정 정확도를 달성하는 데 도움이 됩니다. 거의 모든 펄프 및 제지 플랜트 조건과 요구에 대응하는 표준 및 맞춤형 감압(스프링 하중 또는 돔 하중), 역압(스프링 하중 및 돔 하중),  특수 레귤레이터 를 선택하실 수 있습니다.

생명과학 산업용 쎄니타리 호스

호스 및 플렉시블 튜빙

PTFE 및 PFA 코어 호스는 유체를 안전하게 이송하는 데 필요한 유연성과 화학적 호환성을 제공합니다. 또한, 유압용으로 열가소성 수지 및 나일론 호스도 공급됩니다. 스웨즈락® 호스 및 플렉시블 튜빙은 액체와 기체가 운영에 매우 중요한 애플리케이션에서 성능을 신뢰 받고 있습니다.

메커니컬씰 지원 시스템

ANSI 펌프 플러시 플랜

스웨즈락의 폭넓은 지식을 활용하여 ANSI 펌프 플러시 플랜을 포함한 작동하기 안전하고 유지보수가 쉬운 메커니컬씰 지원 시스템을 설계하고 구축해보십시오. 스웨즈락은 메커니컬씰 지원 키트 및 조립체를 통해 펄프 및 제지 설비와 회전체 설비의 온라인 상태와 작동 효율을 유지하도록 지원할 수 있습니다.

튜빙 및 튜브 액세서리

튜빙 및 액세서리

지지 시스템, 페럴 장착기, 튜브 벤더, 튜브 절단 및 준비 공구를 포함하여 신뢰성 높은 메탈 튜빙을 찾아보십시오. 구성 재질, 압력 및 온도 등급, 여러 가지 다양한 튜빙 옵션을 포함한 자세한 제품 정보를 제공하는 스웨즈락 카탈로그를 활용하면 내구성 높은 시스템을 구축할 수 있습니다.

누설 감지기, 윤활제, 밀폐제

누설 검사액, 윤활제 및 밀폐제

액체 누설 검사액 으로 어떤 유체 시스템 연결부에 누설이 있는지 확인할 수 있으며, 스웨즈락 파이프 나사 밀폐제PTFE 테이프,  나사 윤활제 를 사용하여 설치 과정에서 누설 부위가 형성되는 것을 방지할 수 있습니다. 스웨즈락은 귀사가 모든 직원의 건강과 안전을 최우선으로 다루는 동시에 운영 비용을 절감하도록 지원할 수 있습니다.

스웨즈락 압력 게이지

측정 장치

스웨즈락 압력 게이지압력 트랜스듀서는 펄프 및 종이 가공 및 제조 조건에서 정확하고 신뢰성 높은 측정 결과를 제공합니다. 다양한 범위, 다이얼 크기, 연결구, 장착 옵션으로 공급 가능합니다. 다른 측정 장치로는 가변 면적식 유량계, 유량 센서, 온도계 등도 있습니다.

샘플 실린더

샘플 실린더

다양한 운송 산업 표준을 준수하는 광범위한 샘플 실린더를 활용하여 케미칼 운반과 관련된 문제를 간소화할 수 있습니다. 내구성이 뛰어난 내압 금속 실린더는 그랩 샘플링 시스템 작업 중 샘플이 유출되는 것을 방지하며 세정하기 쉽습니다.

펄프 및 제지용 엔지니어링 서비스 

유체 시스템 상태 개선, 누출 저감, 신규 작업자의 신속한 업무 투입 준비를 원하거나 또는 단순히 팀의 일손이 부족할 때 지원을 바라는 경우, 스웨즈락이 맞춤형 서비스와 목표 달성 계획으로 도와 드릴 수 있습니다.

완벽한 지원

귀사 펄프 및 제지 사업의 규모에 관계없이, 스웨즈락® 엔지니어링 서비스는 귀사 목표에 맞게 규모를 확장할 수 있습니다. 현장 문제 해결 및 자문 서비스, 훈련 및 교육, 설계 및 조립 지원, 필드 엔지니어링, 글로벌 건설 프로젝트 조율을 포함한 강력한 기술 지원 포트폴리오를 활용해보십시오. 스웨즈락은 기술적 지식과 협력적 접근 방식을 통해 고객에게 유체 시스템 운영을 전반적으로 평가할 수 있는 능력을 제공합니다.

스웨즈락 증기 시스템 감사 서비스

스팀 평가

스팀 및 응축수 전문가들이 귀사 플랜트의 시스템 및 부품에 대해 상세한 평가 작업을 수행하도록 지원하고, 주의가 필요한 영역을 기록 및 표시하며, 수리와 유지보수 모범 사례를 공유할 수 있습니다. 설계 사양에 부합하는 최적의 스팀 시스템 성능은 생산성 측면에서 수익 향상을 이끌 수 있습니다.

스웨즈락 교육 기초 튜브 벤딩

에센셜 교육

일반적인 문제 극복에 초점을 둔 유체 시스템 프로그램으로 기초 지식을 늘려보십시오. 경험 많은 강사가 진행하는 강좌를 통해 신입 팀원과 업계 베테랑 모두 신뢰성 높고 누설 없는 밀폐 시스템의 개발, 구축, 유지보수와 관련된 역량을 강화할 수 있습니다

스웨즈락 호스 관리 서비스

호스 관리

호스 수명과 성능을 개선할 뿐만 아니라 비용이 많이 들거나 위험한 결함 발생 가능성을 최소화할 수 있는 호스 선택, 설치, 검사, 유지보수 절차에 대한 안내를 받아보십시오. 스웨즈락 호스 자문 서비스는 귀사의 부담을 완화하고 호스 손상이나 결함 발생으로 인한 비용 낭비를 줄일 수 있도록 설계됩니다.

재료과학

재료과학

적절한 내부식성 재질을 선택하면 유체 시스템의 밀폐 성능을 유지하는 데 도움이 됩니다. 어떤 합금이 부식을 견딜 수 있으며 산업 표준이 귀사의 선택에 어떤 영향을 주는지 알아보십시오. 스웨즈락® 재료과학 교육은 엔지니어, 관리자, 구매 담당자, 기술 인력, 기타 재질 선정 과정에 참여하는 모든 이를 대상으로 합니다.

스웨즈락의 펄프 및 제지 산업 지원 방식 

산업용 유지보수 솔루션 

가동 중단으로 낭비할 시간이 없으므로 검증된 제품, 숙련된 인력, 풍부한 지식을 갖춘 엔지니어링 지원이 필요합니다. 또한, 일정과 예산에 대한 부정적인 영향을 최소화하려면 핵심 품목의 안정적인 공급이 필수입니다. 스웨즈락은 고객이 생산하는 제품에서 유지보수하는 장비에 이르기까지 이상적인 운영 성과를 창출하는 데 도움이 되는 다양한 유체 시스템 솔루션을 펄프 및 종이 제조업체에 제공합니다.

  • 스웨즈락 피팅, 밸브 및 관련 부품은 오염이 심하고 까다로운 조건에 적합하게 설계됩니다. 고객들은 당사 제품이 산업 환경에서 내구성과 복원력이 뛰어나며, 신뢰할 수 있는 성능을 제공함을 알고 있습니다. 
  • 당사 제품 포트폴리오는 매우 광범위하므로, 필요한 신뢰성 높은 옵션을 쉽게 찾을 수 있습니다. 모든 유체 시스템 수요에 대응하는 하나의 공급업체로 조달, 구매, 재고 관리를 간소화하십시오. 
  • 스웨즈락은 탄소 배출량 통제를 지원할 수 있습니다. 당사 필드 엔지니어들은 정부의 규제를 충족하는 데 도움이 되는 누설 평가, 누출 테스트, 누설 없는 누출 저감 솔루션을 활용하여 귀사의 환경 영향을 줄이는  방법을 잘 알고 있습니다.  
  • 윤활 문제로 인한 기계 고장 예방 또는 스팀 및 응축수 공정의 수격 현상 해결을 막론하고, 스웨즈락 유체 시스템 전문가들은 귀사의 목표를 파악하여 문제를 신속하게 식별하고 해결합니다. 
  • 고객 재고 관리 프로그램으로 공급망을 최적화할 수 있습니다. 200곳 이상의 공식 판매 및 서비스 센터에서 제공하는 고객 요구에 적합한 현지 비축 품목과 현장 재고 옵션에 대해 문의해보십시오. 

판넬 및 인클로저 제작 

스웨즈락은 고객의 정확한 사양에 맞춰 계장 판넬과 인클로저를 제작할 수 있습니다. 스웨즈락 설계 최적화 및 레이아웃 서비스 는 많은 노력이 필요한 프로젝트를 진행하는 데 따른 부담을 줄여줍니다. 스웨즈락은 전문적으로 설계되고, 완벽한 테스트를 거친 누설 없고 즉시 설치 가능한 조립체를 공급합니다. 스웨즈락 제작 서비스는 고객이 다른 우선순위와 동시에 균형을 맞춰야 하는 팀을 활용하여 직접 솔루션을 구축하는 것에 비해 고객의 시간, 비용, 걱정거리를 줄여줍니다. 

  • 스웨즈락은 기술 도면을 작성하고, 모든 부품을 조달하며, 완벽한 플러그 앤 플레이 형태의 판넬 또는 인클로저를 제공할 수 있습니다. 
  • 수십 년 동안 강력한 공급자 관계와 공급망을 구축해온 협력업체를 통해 조달 비용을 절감해보십시오. 
  • 스웨즈락은 설치 전에 조립체를 철저하게 테스트하므로 고객은 누설 없이 작동할 것을 확신하실 수 있습니다. 
  • 진정한 유체 시스템 전문가들이 조립한 판넬과 인클로저로 안전성, 신뢰성, 현장 유지보수 편의성을 높여보십시오. 
  • 기타 프로젝트 관리, CAD, 맞춤형 판넬 및 계장 인클로저 서비스에 대해서도 문의하십시오.

안전 엔지니어링 

건전한 유체 시스템은 최적의 성능을 발휘하며 위험으로부터 사람을 더 잘 보호합니다. 스웨즈락은 시스템 상태를 평가하고 사소하더라도 일상적인 운영에 커다란 영향을 줄 수 있는 개선 사항을 추천할 수 있습니다. 모든 공급업체가 제품과 서비스에 대해 선전할 수 있지만, 스웨즈락은 그러한 대화에서 시작하여 귀사 플랜트를 더 안전하게 만들 수 있는 솔루션까지 확실하게 책임집니다.

  • 스웨즈락은 플랜트 현장에 심각한 위험을 초래할 수 있는 유체, 공기, 가스 누설을 식별, 분류하고 해결을 지원할 수 있습니다. 
  • 스웨즈락 제품은 진동, 압력, 온도, 부식에 견딜 수 있으므로 누설 문제가 발생하지 않습니다. 
  • 펄프 또는 제지공장의 규정 준수에 도움이 되는 다양한 락아웃/태그아웃 밸브 옵션을 선택하십시오. 
  • 당사 전문가들은 또한 제지 설비의 wet end 공정에 사용되는 호스와 같은 제품의 화학적 호환성과 관련하여 “해야 할 것”과 “하지 말아야 할 것”을 설명할 수 있습니다  
  • 스웨즈락은 또한 서로 다른 제조업체의 유체 시스템 부품을 혼용하는 데 따른 위험을 방지할 수 있도록 지원합니다. 
  • 스웨즈락의 포괄적인 교육 프로그램과 강좌를 통해 고객 인력은 매일 더 안전하게 작업하는 데 필요한 실용적인 기량을 익힐 수 있습니다.  

 

리소스 센터

화학-정제-산업-비산-배출-감소

블로그: 누출 저감(Low-E) 밸브로 누출 비용 최소화

비산 누출을 확인하지 않고 방치하면 회사 수익에 부정적인 영향을 미칠 수 있고, 배출 규제를 준수하려면 공급망을 변경해야 할 수 있습니다. EPA 및 기타 관할 기관이 배출 감소에 힘을 쏟고 있는 지금이 이 분야에 대한 지식을 강화하기에 가장 좋은 시기입니다.

유체 시스템의 누설을 수리하는 엔지니어의 손 부분 클로즈업

블로그: 누설 감지 및 예방 방법

유체 시스템에서 누설이 발생하는 이유와 누설 위치를 찾는 법, 플랜트 전체에서 누설을 줄이는 전략을 개발하는 방법을 이해하는 것이 도움이 됩니다. 스웨즈락은 엔지니어와 기술자들이 다양한 유형의 누설을 식별하고 대응하는 기술을 강화할 수 있도록 하는 교육과 재교육이 유용함을 알고 있습니다.

페럴 장착기 사용 모습

블로그: 플랜트 장비에 적합한 공구

유체 시스템은 간단한 것에서 복잡한 것까지 다양한 종류가 있으며, 안전하고 수익성 있게 운영하려면 여러 요소를 고려해야 합니다. 시스템을 올바르게 조립하고 꾸준히 유지보수를 진행하려면 작업자와 기술자가 일반적이면서도 중요한 공구와 장비에 대해 익숙해져야 합니다.

산업용 증기 시스템의 압력 게이지

블로그: 스팀 열 교환기와 관련된 모범 사례

스팀 열 교환기 또는 스팀 히트 트레이싱 시스템을 올바르게 설계하려면, 우선 시스템이 작동하는 곳에서 운영 특성을 완전히 이해해야 합니다. 일반적으로 부적절한 성능의 원인은 모든 스팀 시스템 특성을 고려하지 않았기 때문입니다.

비디오: 스웨즈락 튜브 피팅의 장점

비디오: 스웨즈락® 튜브 피팅의 장점

이 비디오에서는 튜브 피팅 성능을 평가할 때 고려해야 하는 세 가지 요소 즉, 튜브 그립, 가스 밀폐, 진동 방지에 대해 자세히 설명하며, 스웨즈락이 어떻게 모든 영역에서 높은 성능을 달성하면서 고객 애플리케이션에서 생산성과 효율성을 제공하는지 보여줍니다.

비디오: 수동식 튜브 벤더 사용법

비디오: 유체 시스템 현장 서비스

고객 고유의 해결 과제, 환경, 목표를 이해하려면 현장 방문이 필수입니다. 전문가들이 어떻게 호스, 부식, 연결 오류, 누설을 비롯한 문제를 발견하도록 도울 수 있는지 알아보십시오. 전문가들은 또한 문제와 절감 단계도 기록합니다.

비디오: 스웨즈락 밸브의 락아웃 태그아웃(LOTO) 옵션

비디오: 밸브용 락아웃/태그아웃(LOTO) 옵션

스웨즈락은 수동 작동 밸브에 다양한 락아웃/태그아웃 방법을 제공합니다. 이 비디오는 OSHA 사양 클램셸 스타일에서 1/4 회전 핸들용 래치락 디자인까지 가장 흔히 사용되는 LOTO 옵션 몇 가지를 보여줍니다

올바른 튜브 준비 비디오

비디오: 튜브 연결구 준비 방법

누설 없는 튜브 피팅 연결을 만드는 데 필수 단계인 튜브 연결구 준비 방법을 알아보십시오. 이 비디오에서 다루는 단계에는 튜브 연결구의 선정, 절단, 거스름 제거, 세정, 조립, 검사가 포함됩니다.