alert icon
Internet Explorer 8 또는 9는 이 웹사이트에서 지원하지 않습니다. 최신 브라우저를 사용하세요.
메시지 숨기기 hide icon

수처리 및 폐수처리

스웨즈락은 광범위한 고품질 내식성 유체 시스템 부품을 통해 수처리 및 폐수처리 플랜트의 효율적이고 안전한 운영을 지원합니다.


다음 섹션으로 이동:


수처리 및 폐수처리용 유체 처리 솔루션  

스웨즈락은 광범위한 유체 시스템 제품과 서비스를 통해 수처리 및 폐수처리 플랜트를 지원할 수 있습니다. 깨끗하고 지속 가능한 물 공급의 필요성이 그 어느 때보다 중요해지고 있습니다. 신뢰성 높은 공정 제어를 통해 물이 용도에 적합한지 확인할 수 있습니다. 스웨즈락은 고객 시설에서 다음과 같은 업무를 지원할 수 있습니다. 

  • 유체 시스템의 최적 설계, 성능, 무결성을 평가하여 에너지 소비량과 누설 최소화
  • 플랜트의 중단을 줄여 더 효율적으로 운영할 수 있도록 유지보수 필요성을 없애거나 유지보수 작업 사이의 시간 연장
  • 재료과학 분야의 최신 첨단 기술을 활용하여 시설에 더 견고하고 내식성 높은 솔루션 적용

스웨즈락 전문가들이 귀사 유체 시스템을 평가하고 귀사에서 가장 중요한 자산의 수명을 확실하게 연장하는 계획을 개발할 수 있습니다. 수처리 및 폐수처리 애플리케이션의 당사 글로벌 전문 지식을 활용하여 고품질 물 공급 목표를 달성해보십시오.

환경 애플리케이션

스웨즈락 제품은 지방 자치체, 민간 기업, 주택 개발 등 다양한 폐수 및 공업용수 처리 시스템을 지원합니다. 일반적인 애플리케이션과 집중 분야:

  • 폭기(aeration) 시스템
  • 케미칼 주입 스키드
  • 염소실(chlorine rooms)
  • 담수화 플랜트
  • 디젤 엔진
  • 여과 시스템
  • 샘플링 시스템
  • 유압 시스템
  • 주입정(injection wells)
  • 레벨 측정/버블러(bubbler) 시스템
  • 석회 플랜트
  • 유수 분리기
  • 산소 플랜트
  • 파이핑 부품
  • 음용수 소독
  • 펌프 유동 보호
  • 역삼투(RO) 여과
  • 집진기
  • 슬러지 빌딩
  • 차아염소산나트륨(sodium hypochlorite) 스키드
  • 펌프/부스터 스테이션

수처리 및 폐수처리용 제품

스웨즈락 유체 시스템은 전 세계 200곳이 넘는 공식 스웨즈락 판매 및 서비스 센터에서 스웨즈락 한정 평생 품질 보증으로 지원됩니다. 흔히 사용되는 제품에서 맞춤형 부품 및 조립체에 이르기까지 최고 수준의 애플리케이션, 공정, 계측 무결성을 보장할 수 있도록 스웨즈락은 모두 자체적으로 설계, 제조, 조립합니다.

피팅

피팅

스웨즈락® 튜브 피팅은 설치, 분해, 재조립이 쉬우므로 장기간 누설 없는 밀폐 성능을 제공합니다. 부식성 환경용 316/316L 스테인리스강과 다른 합금 재질의튜브 피팅뿐 아니라, 파이프 피팅, 용접 피팅, 토크 조립(AbT) 피팅, 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅, PFA 피팅, 진공 피팅, 플랜지 어댑터 등이 준비되어 있습니다.

밸브

밸브

싱글 시트, 볼 및 기타 구성의 스웨즈락 공정 및 계장 밸브는 높은 신뢰성을 제공하며 유지보수 필요성이 적습니다. 스웨즈락® 40 시리즈60 시리즈 볼 밸브는 내구성과 수처리 및 폐수처리 플랜트의 광범위한 시스템 조건에 대응할 수 있는 기능으로 잘 알려져 있습니다. 당사 체크 밸브, 니들 및 미터링 밸브, 릴리프 밸브, 플러그 밸브도 확인해보십시오.

레귤레이터

레귤레이터

스웨즈락 감압(스프링 하중 또는 돔 하중), 역압(스프링 하중 또는 돔 하중), 특수 레귤레이터에는 고객의 장비 또는 계장 요건에 부합하는 표준 및 맞춤형 옵션이 포함되어 있습니다. 또한 시스템 부품과 공정 라인을 촘촘하게 배치할 수 있는 소형 고순도, 대유량 가스 레귤레이터도 있습니다.

스웨즈락 압력 게이지

압력 게이지

모든 종류의 압력 및 사용 조건에 대응하도록 설계된 광범위한 게이지 중에서 선택할 수 있습니다. 다양한 장착 구성을 제공하는 스웨즈락 게이지는 설치하기 편리합니다. 또한, 압력 트랜스듀서, 유량 센서, 온도계를 포함한 다른 측정 장치도 찾을 수 있습니다.

용접 시스템

오비탈 용접 시스템

튜빙과 파이프 모두에 비용 효율적이고 신뢰성 높은 오비탈 가스 텅스텐 아크 용접(GTAW) 기능을 제공하는 스웨즈락® M200 오비탈 용접 시스템은 정밀하고 일관된 용접을 보장합니다. 수동 방식보다 준비 작업은 더 적으면서 고품질 용접이 가능합니다. 또한, 오비탈 용접은 화재 위험이 적으므로 시설에서 사고와 부상을 방지하는 데 도움이 됩니다.

튜빙 및 튜브 액세서리

튜빙 및 액세서리

지지 시스템, 페럴 장착기, 튜브 벤더, 튜브 절단 및 준비 공구를 포함하여 신뢰성 높은 튜빙 및 액세서리를 찾아보십시오. 스웨즈락 카탈로그에는 구성 재질, 압력 및 온도 등급, 여러 가지 다양한 튜빙 옵션을 포함한 자세한 제품 정보가 가득하므로 내구성 높은 시스템을 구축할 수 있습니다.

퀵 커넥트

퀵 코넥트

스웨즈락은 비틀거나, 돌리거나 또는 렌치 작업 없이 빠르고 간편하게 사용할 수 있는 다양한 퀵 코넥트를 공급합니다. 또한, 유체 유출과 공기 유입을 최소화하도록 설계되므로, 연결 신뢰성을 확신할 수 있습니다. 스웨즈락의 전체 퀵 코넥트 라인에는 관통 유로형, 계장, 미니어처 , PTFE-씰 옵션이 포함됩니다.

필터

필터

파티클 오염물로 인해 부정확한 분석기 판독이나 다른 다운스트림 문제가 발생하는 것을 방지하십시오. 스웨즈락 파티클 필터수분제거(coalescing) 필터는 수처리 및 샘플링 공정의 무결성을 보존하도록 설계됩니다.

생명과학 산업용 쎄니타리 호스

호스 및 플렉시블 튜빙

실질적으로 모든 압력 및 온도 요구 조건에 대응하는 고무 호스, 열가소성 수지 호스, PFA 및 비닐 플렉시블 튜빙을 찾아 보십시오. 스웨즈락 PTFE 코어 호스PFA 코어 호스는 저압 애플리케이션에서 고객에게 더 높은 화학적 내성 옵션을 제공합니다. 스웨즈락 판매 및 서비스 센터는 고객에게 조립 및 기타 호스 관리 서비스를 제공할 준비가 되어 있습니다.

수처리 및 폐수처리 분야의 엔지니어링 서비스

방대하고 복잡한 수처리 및 폐수처리 시설에서 불규칙한 시스템 문제의 정확한 원인을 해결하는 일은 큰 프로젝트가 될 수 있습니다. 스웨즈락 필드 전문가들은 귀사의 처리 공정을 명확히 파악하기에 충분한 역량을 갖추고 있습니다. 또한, 시스템을 최적 효율과 안전성으로 설치하고 가장 높은 무결성을 대표하는 샘플을 채취하고 관리하도록 지원할 수 있습니다. 스웨즈락® 엔지니어링 서비스는 고객 필요에 따라 다양하게 제공됩니다.

설계 및 조립 서비스

설계 및 조립 서비스

필요한 만큼 설계 지원을 받을 수 있습니다. 스웨즈락 판매 및 서비스 센터 담당자가 고객과 함께 기존 설계 또는 작업을 검토해서 새로운 설계 또는 작업을 개발할 수 있습니다. 스웨즈락은 또한 밸브 제어, 윤활, 공압 제어 판넬뿐 아니라 케미칼 주입 및 미터링 스키드 등으로 구성된 맞춤형 솔루션을 공급할 수 있습니다. CAD 도면, 파이핑 및 계장 다이어그램(P&ID), 부품 선정 및 조달, 자재 명세서(BOM), 전문적인 테스트, 포장, 납품까지 한 공급처에서 모두 해결할 수 있습니다.

평가 및 자문 서비스

현장 서비스

스웨즈락 필드 엔지니어가 귀사 유체 또는 샘플링 시스템을 평가하고, 설치 실무에 대해 자문하며, 상세 보고서를 통해 시스템 개선 사항을 추천할 수 있습니다. 시스템 최적화, 누설 식별, 올바른 호스 선정 및 배치, 수처리 및 폐수 처리 플랜트에서 에너지가 손실되는 곳에 대해 더 자세히 알아보십시오.

유체 시스템 교육

에센셜 교육

공인 강사들이 귀사 전체 팀에 유체 시스템 문제를 해결하는 데 필요한 지식과 자신감을 심어줄 수 있습니다. 스웨즈락은 호스, 밸브, 레귤레이터 선정 및 문제 해결, 피팅 조립, 올바른 튜브 벤딩과 더불어 적절한 내식성 재질을 선정하는 방법을 포함하여 귀사의 전체 유지보수, 혁신, 기계공학 팀에 대한 교육을 제공할 수 있습니다. 탁월한 기량을 인정 받은 경력 많은 강사들이 심층적인 실무 강좌를 진행합니다.

재료과학

재료과학 교육

적절한 내부식성 재질을 선택하면 유체 시스템의 밀폐 성능을 유지하는 데 도움이 됩니다. 어떤 합금이 부식을 견딜 수 있으며 산업 표준들이 귀사의 선택에 어떤 영향을 주는지 알아보십시오. 스웨즈락® 재료과학 교육은 엔지니어, 관리자. 구매 담당자, 기술 인력, 기타 재질 선정 과정에 참여하는 모든 이를 대상으로 합니다.

당사의 수처리 및 폐수처리 분야 지원 방법

플랜트의 가동 유지 

스웨즈락의 목표는 더 생산적이고 안전하며 효율적인 운영을 지원하는 검증된 제품과 현장 서비스로 귀사 수처리 또는 폐수처리 플랜트를 가동 상태로 유지하는 것입니다. 전 세계 고객들은 스웨즈락 필드 엔지니어링 팀이 핵심 자산의 문제를 진단하고, 고정밀 공정을 유지하며, 더 빠르게 가동 상태로 복귀하도록 지원할 것이라 믿고 있습니다. 

  • 스웨즈락 전문가들은 수처리 및 폐수처리 산업에 특정한 기술 지식을 보유하고 있으며, 현지 규정과 정부 기관에 대해 잘 숙지하고 있습니다.
  • 현지 전문가들은 고객 시설에서 누설을 평가하고 교정 조치가 강조된 충실한 상세 보고서를 제공할 수 있습니다.
  • 스웨즈락 판매 및 서비스 센터 네트워크를 통해 고객은 가장 필요할 때 숙련된 인력을 빠르게 활용할 수 있습니다
  • 당사 판매 및 서비스 센터에 지방 자치체와 요청자의 더 편리한 조달을 지원하는 부품 번호 하나의 프로젝트 키트(자유롭게 조립 또는 완벽한 키트 구성)에 대해 문의하십시오
  • 재고 관리 프로그램은 스웨즈락을 차별화하는 또 다른 요소입니다. 현장 위탁 보관함과 특별 재고 협약을 통해 지출을 줄이면서 팀이 더 효율적으로 작업하도록 만들 수 있습니다

부식 방지

부식은 폐수의 높은 산성도로 인한 결과이거나, 탄산칼슘 용해도를 낮춰 물때를 발생시키는 알칼리도 증가에 기인할 수 있습니다. 어떤 경우든 유체 시스템을 관리해야 하는 플랜트에는 비용이 많이 드는 문제가 될 수 있습니다. 스웨즈락은 내식성 재질뿐 아니라 고객 인력에게 모범 사례와 예방 조치에 대한 교육을 제공하는 부식 교육 세션을 통해 수처리 시설을 지원할 수 있습니다.

  • 특정 합금으로 구성된 일부 부품은 찾기 어려울 수 있습니다. 스웨즈락 재료과학자들이 일반 옵션보다 훨씬 더 강력한 내식성을 제공하는 316 스테인리스강, 2507 합금, 6-Moly 합금과 같은 특수 재질로 구성된 수많은 유체 시스템 제품 중에서 선택하는 데 도움을 드릴 수 있습니다.
  • 스웨즈락 316 스테인리스강 튜브 피팅에는 미국 재료시험학회(ASTM International) 표준 사양에서 요구하는 것보다 더 많은 니켈과 크롬이 사용됩니다. 모든 애플리케이션에서 누설 없는 밀폐 성능을 보장하는 것이 당사의 최우선순위입니다.
  • 비효율적인 공정과 장비 고장은 비용이 많이 소요되는 가동 중단으로 이어집니다. 스웨즈락의 부식성 환경에 대한 폭넓은 지식을 활용하여 일상적인 유체 시스템 문제와 더불어 흔히 보기 어려운 문제까지 해결할 수 있습니다.
  • 당사는 귀사 팀이 부식의 다양한 유형과 그 원인을 이해하도록 지원할 수 있습니다. 어디를 살펴야 하는지, 부식이 어떻게 보이는지 안다면 재질 손상과 비용이 많이 드는 수리를 막는 데 도움이 될 수 있습니다.

위험 감소

스웨즈락 제품의 품질은 70년이 넘는 기간 동안 신뢰 받아 왔습니다. 당사는 제품 품질만으로 누설 없는 밀폐 시스템의 기능을 보장할 수 없다는 것을 잘 알고 있으며, 당사가 고객 인력에 대한 포괄적인 교육 계획을 개발하도록 돕고자 하는 것도 그러한 이유 때문입니다. 인력에 투자함으로써 유체 시스템에 대한 이해를 돕고, 사기를 진작하며, 시간과 재료 낭비를 절감하고 생산성을 높일 수 있습니다. 스웨즈락은 절대적인 유체 시스템 무결성에 의존하는 여러 산업에서 위험을 줄이도록 지원하는 데 선두 주자입니다.

  • 모든 인력이 케미칼 주입 스키드 전문가가 될 수는 없으며, 복잡한 장비에 맞춤 솔루션이 필요하다면 당사 현지 전문가에게 문의하십시오.
  • 스웨즈락 유체 시스템 전문가들은 또한 고객 인력에게 모범 사례를 교육함으로써 수처리 또는 폐수처리 시설 전반에 튜빙과 코일형 튜빙을 통합하도록 지원할 수 있습니다
  • 결함 발생은 허용될 수 없으므로, 스웨즈락의 숙련된 전문가들이 귀사 엔지니어와 기술자들이 특히 기획 및 설계 단계 동안 유체 시스템의 안전성을 보존할 수 있는 다양한 전략을 구현하도록 지원할 수 있습니다.
  • 스웨즈락의 포괄적인 교육 프로그램은 고객 팀이 매일 더 안전하고 효율적으로 작업할 수 있는 실무 기술을 추가로 익히도록 합니다.

 

리소스 센터

스웨즈락 밸브 구성

블로그: 밸브 101: 기본 기능 및 종류

유체 시스템 설계는 복잡할 수 있으며 많은 요소를 고려해야 합니다. 귀사 애플리케이션에 어떤 밸브가 적합할지 바로 파악하기가 쉽지 않을 수도 있습니다. 유동을 중단했다가 시작해야 합니까? 또는 방향이나 유량을 제어해야 합니까? 가장 흔한 질문 몇 가지에 대한 당사 전문가의 답변을 확인해보십시오.

스테인리스강에 발생한 공식(Pitting corrosion) 및 틈새 부식(Crevice corrosion)을 비교하는 그래픽 이미지

블로그: 재질 부식 최소화

회사가 녹을 방지하는 조치를 취하려면 다양한 유형의 부식과 그 원인에 대한 이해가 필요합니다. 어디를 살펴야 하는지, 부식이 어떻게 보이는지 안다면 재질 손상과 비용이 많이 드는 수리를 막는 데 도움이 될 수 있습니다.

스웨즈락 튜브 벤딩 장비

블로그: 튜빙 벤딩 방법과 벤딩을 적용해야 하는 경우

모범 사례를 따르면 기술자들이 가장 간단한 튜브 벤딩이라도 무결성을 훼손할 수 있는 일반적인 결함을 방지할 수 있습니다. 시스템 내에서 튜브 벤딩이 가장 적합한 곳이 어디인지 확인하는 것이 중요합니다. 그렇게 하면 운영 시간, 인력 및 비용을 절감할 수 있습니다.

산업용 유체 시스템 안전

툴박스: 유체 시스템 안전 체크리스트(인쇄 가능)

유체 시스템은 복잡할 수 있으며, 확연하거나 그리 확실하지 않은 위험 영역이 혼재합니다. 결함 발생을 용납할 수 없는 상황에서 시스템의 모든 부품이 안전하고 신뢰성 있게 작동하는지 어떻게 확신할 수 있겠습니까? 당사의 간편한 체크리스트는 인쇄 가능하므로 플랜트 전체에 걸어둘 수 있습니다.

툴박스: 밸브 선정용 Cv 계산기

이 계산기를 사용하면 주어진 애플리케이션에 충분한 유량의 밸브를 선정하는 데 도움이 될 수 있습니다. 밸브 유량 계수(Cv)는 밸브의 유량을 나타내기에 편리한 방법입니다. 유체, 입구 및 출구 압력, 유체 온도를 기준으로 Cv 또는 유량을 계산할 수 있습니다.

비디오: 유체 시스템 전문 지식 및 공급업체 재고 관리로 생산성 증대

비디오: 위탁을 통한 탄소 포집 회사의 절감 사례

LanzaTech는 산업 폐기물과 오염물질을 공개 시장에서 판매할 수 있는 제품으로 변환시키는 공정을 개발했습니다. 이 회사는 스웨즈락의 공급업체 재고 관리(VMI) 솔루션을 활용하여 시간과 비용을 절감하는 동시에 고객 대응 역량을 개선하고 있습니다.

비디오: 스웨즈락 튜브 피팅 설치

비디오: 스웨즈락® 튜브 피팅 설치

스웨즈락 튜브 피팅을 설치하는 세 단계와 항상 피해야 하는 두 가지 실수에 대해 알아보십시오. 짧은 시간 안에 유체 시스템이 여러 해 동안 누설 없는 밀폐 성능을 발휘할 수 있도록 만드는 실용적인 기술을 배울 수 있습니다.

압축가스 누설 감지 서비스 비디오

비디오: 누설 감지 서비스

스웨즈락® 엔지니어링 서비스를 통해 수처리 또는 폐수처리 플랜트 전반의 효율과 신뢰도를 높여보십시오. 유체 시스템 누설을 식별하고 누설률을 정량화하는 데 필요한 도움을 받아 가장 중요한 문제에 우선순위를 집중하십시오.

비디오: 밸브 재조립 또는 패킹 교체 방법

비디오: 밸브 재조립 및 패킹 교체 방법

수동 및 원격으로 작동되는 스웨즈락® 밸브용 재조립 키트를 사용하는 방법을 알아보십시오. 각 키트에는 패킹 조정 또는 교체 방법, 또는 필요할 경우 밸브를 재조립하는 방법에 대한 자세한 지침이 포함되어 있습니다. 이 비디오는 정비가 얼마나 쉬운지 보여줍니다.