alert icon
Este sitio Web no admite Internet Explorer 8. Por favor, utilice un navegador más actualizado.
Ocultar mensaje hide icon

El Material importa: Seleccionar el Material Adecuado para la Resistencia a la Corrosión

materiales resistentes a la corrosión

El Material importa: Seleccionar el Material Adecuado para la Resistencia a la Corrosión

Una plataforma marítima puede tener cerca de 15.000 metros de tubo, más de 20.000 componentes para sistemas de fluidos, no menos de 10.000 racores, y unas 8.000 conexiones mecánicas. Por eso, a la hora de seleccionar los materiales, es importante elegir metales resistentes a la corrosión.

Hay muchos aspectos a tener en cuenta para ayudar a gestionar la corrosión cuando se especifican los materiales. Y muchas de las consideraciones están más allá del material en sí. Aunque la calidad inicial de los materiales y de la fabricación es importante para la longevidad de los componentes de los sistemas de fluidos, encontrar un proveedor con experiencia en las ciencias de los materiales y con capacidad para apoyarle en la toma de decisiones sobre los materiales, también puede marcar la diferencia a la hora de construir sistemas de fluidos resistentes a la corrosión.

quality of material affects corrosion resistanceMedidas de Control de Calidad

Casi todos los materiales se corroen bajo ciertas condiciones. La corrosión aparece cuando un átomo metálico es oxidado por un fluido, favoreciendo la pérdida de material en la superficie. Eso reduce el espesor del componente, por ejemplo, el tubo, y lo hace más propenso al fallo mecánico. Existen muchos tipos de corrosión, y cada uno de ellos supone un riesgo que se debe evaluar durante la selección de los materiales con la resistencia a la corrosión óptima para su aplicación.

Mientras la composición química del material afecta a la resistencia a la corrosión, uno de los factores más importantes para reducir los fallos debidos a defectos en el material es la calidad global de los materiales utilizados. Desde la calificación del material en barra a la inspección final de los componentes, la calidad debe ser parte de cada operación.


¿Quiere más información sobre la selección de los materiales adecuados para resistir la corrosión? Ir a nuestra guía de selección de materiales.

Elija Bien los Materiales


Controles de Proceso e Inspección del Material

La mejor forma de evitar un problema es detectarlo antes que aparezca. Y una forma de hacerlo es asegurar que el proveedor tiene implementadas medidas de control de calidad estrictas para evitar la corrosión, empezando por los controles del proceso e inspección del material de barra. La inspección puede tener muchas formas, desde la visual para asegurar que el material no tiene defectos superficiales, a la utilización de métodos de ensayo no destructivos, y a los ensayos específicos que detectan la susceptibilidad a la corrosión.


Visita por nuestras instalaciones corporativas de materias primas para conocer la importancia de validar la calidad de los materiales


Otra forma en que un proveedor puede ayudarle a verificar la idoneidad del material es comprobar los niveles de elementos específicos en la composición de éste. En relación a la resistencia a la corrosión, resistencia, soldabilidad y ductilidad, el punto de partida es una aleación de una composición optimizada. Por ejemplo, cantidades mayores de níquel (Ni) y cromo (Cr) en el acero inoxidable 316 que las mínimas exigidas por las especificaciones de la American Society of Testing and Materials (actualmente ASTM International), resultan en materiales más resistentes a la corrosión. El proveedor debería siempre ofrecer la composición química de los materiales e indicar el cumplimiento de las normativas publicadas por la International Standards Organization (ISO) y ASTM International.Chromium and Nickel percentages in stainless steel

Durante la Fabricación

Idealmente, el proveedor debería inspeccionar los componentes en cada etapa del proceso de fabricación. Un primer paso es verificar que se han seguido las instrucciones de trabajo adecuadas. Una vez que los componentes están fabricados, se debe verificar la correcta fabricación a través de otros ensayos para asegurar la ausencia de defectos visuales u otras imperfecciones que podrían dificultar el buen rendimiento. Y para asegurar que la operación es la prevista y sin fugas, también se deben realizar ensayos.

Materials Science Expertise Experiencia en Ciencias de los Materiales

Cuando Vd. sepa que el material y los componentes fabricados cumplen o superan los estándares de rendimiento, lo siguiente es hacer las selecciones adecuadas para atender las preocupaciones inherentes a su entorno operativo. Esa es la diferencia que un proveedor con una base en ciencias de los materiales puede significar.

En el aspecto técnico, contar con factores como las propiedades mecánicas y la compatibilidad de materiales puede ayudarle a entender cómo elegir bien.

Mechanical propertiesPropiedades Mecánicas

Las propiedades mecánicas de los materiales incluyen su límite elástico, resistencia a la tracción y ductilidad. Los materiales más resistentes se pueden utilizar para fabricar componentes que deben trabajar con fiabilidad a altas presiones.

 

yield strength and tensile strength 

Material compatibilityCompatibilidad del Material

La corrosión puede ser un problema caro. NACE International (por sus siglas en Inglés, de National Association of Corrosion Engineers) calcula que el coste total anual de la corrosión asciende a 1.400 millones de dólares en todo el sector de la producción de petróleo y gas. Pero el poder identificar visualmente y saber dónde buscar la corrosión puede minimizar el riesgo. Mejor aún, si los ingenieros pueden prever la corrosión y elegir bien los materiales, mejoran la integridad del sistema, la longevidad de los bienes, el rendimiento y la seguridad.

Siga estos pasos para reducir el impacto de la corrosión en sus aplicaciones:

  • Identifique los tipos de corrosión — qué aspecto tiene, dónde se produce y por qué
  • Seleccione materiales resistentes a la corrosión
  • Reduzca al mínimo los lugares donde se puede dar la corrosión y reduzca el contacto entre materiales no compatibles
  • Especifíquelo todo, desde los soportes y abrazaderas hasta el tubo, para reducir el potencial de corrosión

Swagelok bar stock

Asesoramiento Continuo

Instalar componentes para sistemas de fluidos hechos con materiales de primera clase, no obstante, solo es el principio. Para asegurar la longevidad de sus aplicaciones, es vital tener asesoramiento continuo como servicio post venta. Asegúrese de seleccionar un proveedor que conozca sus retos y que pueda recomendarle y aportar soluciones que protejan sus inversiones en materiales.

Por ejemplo, tiene disponible una formación exhaustiva en ciencias de los materiales impartida por expertos con doctorados en ciencias de los materiales e ingeniería metalúrgica. Estos cursos están diseñados para ayudar a los profesionales de los sistemas de fluidos a adquirir los conocimientos necesarios para seleccionar los componentes de los materiales adecuados, y ofrecer un rendimiento duradero en entornos de uso final difíciles. Contacte con nosotros para programar la formación en el enlace que aparece a continuación, o para buscar orientación adicional sobre la resistencia a la corrosión.

Más Información sobre Nuestras Ofertas de Formación

Artículos relacionados

Imagen de comparación entre la corrosión por picaduras y la corrosión intersticial del acero inoxidable.

Corrosión por Picaduras y Corrosión intersticial: Identificar las Diferencias

La corrosión en los sistemas de tubo de acero inoxidable es una de las causas principales de pérdidas para las compañías petrolíferas cada año. Aprenda cómo identificar y prevenir dos tipos de corrosión, la corrosión por picaduras y la corrosión intersticial, con los consejos de los expertos de Swagelok.

Combinaciones diseñadas Swagelok en plataformas petrolíferas

Mejorar la Seguridad y Ahorrar con Materiales Optimizados

Vea cómo los propietarios de plataformas marítimas pueden optimizar su selección de los materiales del tubo y los racores para tubo, para controlar los costes y mejorar la seguridad en muchas aplicaciones.

Vídeo: La Importancia de la Selección de Materiales

Vídeo: La Importancia de la Selección de Materiales

Vea la importancia de elegir los materiales adecuados para su sistema de fluidos.