alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon

科学フロンティアを支える流体システム

フィンランドの希釈冷凍機メーカーであるブルーフォース社は、流体システム部品やソリューションに関して、スウェージロックに信頼を寄せています。

科学フロンティアを支える流体システム

フィンランドのヘルシンキにある ブルーフォース社 は、物質界において最も低い温度を作り出すことを専門としています。同社の希釈冷凍機を使用して、量子コンピューターや実験物理学に最適な動作環境を生成しています。絶対零度に迫るべく一貫した温度を生成する上で、妥協は許されません。

高い信頼性と漏れのない性能は非常に重要です。ブルーフォース社がSwagelok®チューブ継手をはじめとするスウェージロックのソリューションを、冷凍機の重要な流体システムに使用しているのはそのためです。今回は、信頼性の高い技術を顧客に提供するブルーフォース社を、スウェージロックがいかにサポートしているかを紹介します:

スウェージロックと共に極低温を作り出すブルーフォース社の取り組みを動画で見る

希釈 冷蔵機メーカーBlueforsの動画のサムネイル

課題:

低温の維持: ブルーフォース社の希釈冷凍機を使用すると、動作環境の温度を約10 mK以下まで冷却することができます。「お客さまにとって、信頼性の高いシステムは何よりも重要です」とブルーフォース社の共同設立者で最高執行責任者を務めるピエタ・ヴォルセルマン氏は語っています。「このような非常に低い温度下では、システムの調整に数か月を要することも珍しくありません」

妥協のない封止: 希釈冷凍機は、ヘリウムを利用して極低温を作り出します。「当社のシステムは、クローズド・ヘリウム・ループを使用しています」とブルーフォース社の技術運営責任者であるアンシ・サルメラ氏は述べています。「このループを採用したシステムは、世界のヘリウム供給の維持に貢献しているといっても過言ではありません。このアプリケーションで使用する標準的な継手から漏れが生じることは、絶対にあってはならないのです」

需要の高まり: ブルーフォース社の冷凍機技術に対する需要は高まる一方です。同社が顧客のニーズに対応するには、部品のサプライヤーは適切かつ迅速に必要な部品を供給することが求められます。

ソリューション:

高性能な継手: ブルーフォース社は、冷媒流体システムの信頼性と漏れのない性能を向上させるべく、 Swagelokチューブ継手 の使用を標準化しました。「高圧下で純粋なヘリウムを使用する場所では、すべてスウェージロックから供給された部品を使用しています」とサルメラ氏は述べています。

実用的な技術的知識: チューブ継手以外にも、スウェージロックは、ブルーフォース社のエンジニアリング・チームに継続的なサポートを提供しています。「スウェージロックから学んだ技術的知識があったからこそ、 高圧パネル を可能な限り小型化することができたのです」とヴォルセルマン氏は述べています。「小型化は、効率的なシステム設計にとって有効なのです」

信頼性の高い納品: 需要に対応するため、スウェージロックはブルーフォース社と協業し、 重要部品の在庫管理 を行っています。スウェージロック・ヘルシンキのマネージング・ディレクター、ペッカ・ヴァルティアイネン氏は、「ブルーフォース社用に割り当てた在庫は、当社の倉庫に保管しています。つまりブルーフォース社は現場に保管する必要がないということです」と述べています。

結果

成功した継続的発展: 独創的な在庫戦略と安定的な供給によって、ブルーフォース社は顧客の需要に応えています。「この2年間で、過去8年間よりも多くのビジネスを行ってきました」とヴォルセルマン氏は言います。「すべての企業がこれほど急速に成長できるわけではないと自負しています」

技術開発の最先端を行く: ブルーフォース社は、科学の発展が人類をサポートするものと信じ、高品質の製品を開発することでその使命を果たしています。「当社はソリューションを提供することで、科学者によるフロンティアの発見をバックアップしています」と、ヴォルセルマン氏は述べています。「お客さまは、当社のシステムが完璧に機能するものと信じています。その部品は非常に重要であり、スウェージロックはそれをサポートしてくれています」

スウェージロックとの協業が功を奏したことで、ブルーフォース社は世界各地の技術リーダーに信頼性の高い希釈冷凍機システムを提供し、世界を良い方向に導こうと日々奮闘する科学者を支えています。

スウェージロックの流体システム・ソリューションを、ぜひお客さまのアプリケーションにもご活用ください。詳細につきましては、最寄りのスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。

最寄りのスウェージロック指定販売会社を検索する

関連コラム

Shenyang Blower Works Groupが安全性を向上

瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現

瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。

スウェージロックのサンプリング・システム評価/アドバイス・サービス

SPAヴィンペル社、スウェージロックとのパートナーシップを通じて品質と信頼性を確かなものに

SPAヴィンペル社は、世界でも有数のオイル/ガス分析機器メーカーです。今回は、スウェージロックのサポートによって信頼性と成功を獲得してきた同社の話を紹介します。

流体システムでのチューブの曲げ加工

システムの漏れを防ぐ:チューブの適切な前処理の重要性

チューブ継手を正しく取り付けるには、さまざまな要素を考慮する必要がありますが、最も重要なのは、取り付ける前にチューブに適切な前処理を施すことです。今回は、チューブを正しく取り扱い、適切に切断してバリを除去し、漏れによるコストとリスクの上昇を抑える方法を紹介します。