alert icon
Internet Explorer 8 또는 9는 이 웹사이트에서 지원하지 않습니다. 최신 브라우저를 사용하세요.
메시지 숨기기 hide icon

Lightfoot Defence 사례 연구

스웨즈락, Lightfoot Defence와 협력

사례 연구: Lightfoot Defence의 혁신적인 유체 시스템을 구현한 스웨즈락

고객 소개

냉동 및 에어컨 분야에서 130년 이상 사업을 운영하는 Lightfoot Defence는 군사 및 상업 분야에서 신뢰할 수 있는 고품질 제품 및 서비스를 제공하는 일류 브랜드입니다. Lightfoot는 영국의 저자기 분야에서 가장 경험이 풍부한 냉동 기술 전문업체입니다. Lightfoot의 모든 방산 시스템은 주문 생산 및 맞춤 제작 방식으로 제조되어, 각 고객 특유의 냉동 시스템 사양을 충족시킵니다. 제조품 이외에도 Lightfoot Defence는 다양한 교육, 유지관리 및 설치 등, 포괄적인 서비스 솔루션을 제공합니다.

 

영국 국방부 및 Eurofighter

영국 국방부는 Lightfoot의 최대 고객 중 하나로, 이 군용 방어 시스템 제조업체로부터 냉동 장비를 구매합니다. Lightfoot는 신형 장비 조립 솔루션 및 시스템을 주로 취급하지만, 기존 플랫폼의 레거시 장비(legacy equipment)도 지원합니다. Lightfoot는 수년간 영국 국방부와 협력하는 동안 많은 군용 애플리케이션을 평가하는 과정에서 비효율적인 요소들을 찾아 해결했습니다. 특히 맞춤형 솔루션의 설계 및 제조 능력이 뛰어나, 영국 군사 분야에서 큰 역할을 수행하고 있습니다.

혁신을 최우선으로 생각하는 Lightfoot는 세계에서 가장 현대적인 통합형 제트기인 Eurofighter의 운용 효율성 및 유지보수 가능성을 개선하는 데 힘썼습니다. Lightfoot는 Eurofighter의 Praetorian 방어 보조 서브시스템(Defensive Aids Sub-System, 이하 DASS)의 냉매 수준을 유지하기 위한 제조 장비를 개발했습니다. 이 냉동 장비는 방어 시스템을 냉각시키고 전투 상황에서 조종사가 스스로 방어할 수 있도록 합니다. Eurofighter 내부의 전자 대응 시스템은 적군의 지상 미사일 시스템에서 나오는 레이더 신호를 교란시킵니다. DASS는 전투 상황에서 교란물(decoy)을 보내서 적군의 레이더에 항공기의 모습이 변경되어 표시되도록 합니다. 이것을 활용하면, 조종사는 자신에게 다가오는 위협을 피하면서 방어할 수 있습니다.

냉매 복구/재충전 시스템의 혁신

냉매 수준이 지나치게 낮은 경우 DASS 시스템은 제대로 작동하지 못하고, 항공기의 방어 시스템 전체가 무력화됩니다. 항공기 내부의 냉매는 1회 이상 사용할 수 없으며, 한번 사용하고 나면 오염됩니다. 신규 냉매의 가격은 1킬로(kilo)당 £100에 달하기 때문에, 이 유체를 교체할 때마다 영국군은 많은 비용을 부담하게 됩니다. 이에 Lightfoot는 Eurofighter의 냉매를 정확하게 회수하고 재충전하는 혁신적인 시스템을 개발하기 시작했습니다.

이 시스템을 개발하는 동안 Lightfoot는 지역적으로 가까운 스웨즈락 판매 및 서비스 센터인—스웨즈락 브리스톨과 긴밀하게 협력했습니다. 고품질 유체 시스템 부품 및 솔루션에 관한 스웨즈락의 전문 지식은 이러한 협업이 탁월한 선택이었음을 입증했습니다. 스웨즈락은 전략 수립부터 엔지니어링 단계까지 Lightfoot와 협력함으로써 사용한 냉매를 재활용하는 시스템을 설계하고 구축할 수 있었습니다. Lightfoot와 스웨즈락은 엄격한 테스트를 거쳐, 순도 99.9%의 냉매(미사용 냉매와 동등한 수준)를 생산하는 생산 설비의 구축에 성공했습니다. 재활용 냉매의 신규 비용은 1킬로당 총 £15로, 비용을 대폭 절감할 수 있게 되었습니다.

압박감 속에서 스웨즈락과의 협력을 통한 고성능 구현

Lightfoot가 개발한 혁신적인 신규 냉매 재활용 시스템은 스웨즈락의 유체 시스템 제품으로 대부분 구성되어 있습니다. 새로 구축된 시스템에 포함된 다양한 스웨즈락 제품에는 플렉시블 메탈 호스, Micro-Fit® 소형 튜브 맞대기 용접 피팅, 스테인리스 스틸 튜빙, RL3 시리즈 릴리프 밸브, TF 시리즈 필터, 튜브 피팅 등이 있습니다. Lightfoot는 초기 개념 구상 단계에서부터 스웨즈락 제품을 활용하여 최종 생산품에 필요한 부품을 적시에 손쉽게 선정할 수 있었습니다.

“제가 가장 좋아하는 스웨즈락의 특징은 제품 내부에 사용되는 물질의 품질, 검사 수준, 그리고 스웨즈락 내부의 문화입니다,”라고 Lightfoot Defence의 상무 이사 Terry Nicholls가 말했습니다. “많은 스웨즈락 직원들과 대화해 봤는데 모든 이들에게서 제품에 대한 열정을 엿볼 수 있었죠. 스웨즈락이 저희 회사만큼 제품에 대한 자부심이 크다는 사실을 보고 들을 수 있어 기쁜 일입니다.”

스웨즈락과 협력하여 귀사의 획기적인 혁신 제품을 개발하는데 관심이 있다면, 현지 스웨즈락 판매 및 서비스 센터에 문의하여 당사 전문가를 만나 보십시오.

당사 설계 및 상담 서비스에 대해 문의하기

관련 기사

석유화학 엔지니어

INEOS 석유화학 전문업체 안전성 사례 연구

대부분의 플랜트 관리자 및 엔지니어와 마찬가지로 귀하는 많은 책임—을 지니고 있지만 플랜트 안전하고 효율적으로 운영하는 데 필요한 모든 자원을 가지고 있지는 않습니다. 유체 시스템을 관리할 때 처리량을 극대화하고, 비용을 절감하며, 가동 중지시간을 방지하는 방법을 알아보십시오.

유체 시스템 구성 요소

산업용 유체 시스템에서 부품의 수명을 극대화하는 방법

산업용 유체 시스템 구성 요소를 교체하는 비용은 부품 가격을 능가합니다. 문제가 발생하기 전에 이를 예방할 수 있는 스웨즈락 전문 유지보수 가이드를 통해 부품의 수명을 극대화하면서 시스템 비용을 절감하는 방법을 알아보세요.

산업용 유체 시스템

산업용 유체 시스템의 효율성을 극대화하는 4가지 전략

대부분의 플랜트 관리자 및 엔지니어와 마찬가지로 귀하는 많은 책임—을 지니고 있지만 플랜트 안전하고 효율적으로 운영하는 데 필요한 모든 자원을 가지고 있지는 않습니다. 유체 시스템을 관리할 때 처리량을 극대화하고, 비용을 절감하며, 가동 중지시간을 방지하는 방법을 알아보십시오.