글로벌 산업 건설에서의 그랩 샘플링
대규모 산업 건설: 그랩 샘플의 품질과 안전성, 수익성을 극대화하는 방법
석유 화학 정제, 하수 처리, 제조 현장, 석유 및 가스 플랫폼과 같은 대규모 시설 구조 관리는 본질적으로 까다롭습니다. 또한 수천 명의 인력이 동원되며 경쟁이 치열하고 실행 작업은 복잡합니다. 이러한 복잡한 대규모 프로젝트에서 산업 유체 시스템 및 그랩 샘플링 시스템 설계의 모범 사례를 따르지 않는 모습을 종종 발견할 수 있습니다.
설계에 따라 현장에서 건설하기 위해서 하청 업체에게 주어진 유체시스템의 사전 승인된 도식으로부터 산업 건설은 시작합니다. 이 표준 접근법을 따름으로써, 일부 세부 요소가 처음 과정에서 다루어지지 않을 수 있으며, 이는 향후 샘플 품질, 안전성 및 환경 보호 면에서 문제를 야기할 수 있습니다.
모든 유체 시스템은 다르지만, 향후에 일어날 문제를 예방하기 위해 사전에 고려되어야 할 중요한 사항이 있습니다.
적절한 그랩 샘플링 설계의 중요성
그랩 샘플링이란 원격 실험 분석을 위하여 유체 시스템으로부터 샘플을 추출하는 과정을 의미합니다. 샘플은 유체의 품질을 테스트하여 근처 저장 컨테이너, 긴 수송 라인, 공정 라인, 플레어 위치와 같은 시설의 여러 위치에서 유체가 기준을 만족하는지 여부를 확인합니다. 또한 수송 전후, 특히 저장 장소가 변경될 때 화물의 가치를 결정할 때 사용됩니다.
외부 요인은 샘플에 영향을 미치고, 품질이나 실제 공정 상태를 불완전하게 만들 수 있습니다.—이는 샘플의 품질이 좋지 않을 경우 비용을 발생시킬 수 있습니다. 시스템 설계는 다음과 같은 샘플 상태를 확실하게 해야 합니다.
1. 적시성 – 샘플이 공정 라인에서 샘플 용기로 이동하는 데 걸리는 시간을 최소화하여 외부 요인이 샘플에 간섭할 가능성을 줄여야 합니다.
2. 대표성 – 샘플은 유의미한 분석이 나올 수 있게 공정 유체를 잘 대표해야 합니다.
3. 호환성 – 건설 시스템 자재는 샘플과 호환되어 시스템 수명 기간 동안 유지 보수를 최소화해야 합니다.
샘플이 적절하게 처리되고 있는지 확인하는 것 또한 중요합니다. 고압 소스로부터 액체 샘플을 채취하면 공정 유체가 넘쳐 낭비가 되고 작동자와 환경에 위험을 초래할 수 있습니다.
![](https://www.swagelok.com/-/media/blog/optimizing-grab-sampling-in-large-scale-global-construction/tips.ashx)
새 건설 작업에서 효과적으로 그랩 샘플링 시스템을 수립하는 팁
이전에 언급한 것처럼, 적절한 시스템 설계의 핵심 요소 중 몇몇은 표준화된 접근법에서 간과되곤 하며 향후에 문제를 야기시킵니다. 대규모 건설 프로젝트 착수 시에 모범 사례를 따라 그랩 샘플링 시스템을 수립하고 향후의 성공적인 결과를 위해 제대로 포지셔닝할 수 있는 기회가 있습니다.
제대로 된 그랩 샘플링 시스템을 구축하면 적시에 유체를 대표하고, 호환할 수 있는 샘플이 제공됩니다. 숙련된 전문가의 지원은 그 다음 영역에 도움이 될 것입니다.
탐침(Probe) 선정 도움 받기
최적의 정확도 수준을 달성하려면 먼저 공정 튜브 또는 파이프에서 적절한 샘플을 채취해야 합니다. 애플리케이션에 적절한 탐침 크기를 선정하는 것뿐만 아니라 이상적인 위치를 결정하는 데 전문가가 조언을 드릴 수 있습니다. 또한 적절한 길이, 직경 및 시스템 설계에 필요한 특수한 계산을 수행하는 데도 도움을 드립니다.
그랩 샘플 위치 및 그랩 샘플 패널 배치 결정
최상의 결과를 위하여, 그랩 샘플 포인트는 공정 라인에 전략적으로 배치되어야 합니다. 작동자의 안전을 위해서 쉽게 접근할 수 있는 영역에 그랩 샘플 패널을 배치해야 하며, 너무 높거나 닿기 어려운 지점은 피해야 합니다.
온도 및 압력 계산 실시
유체 시스템 건설에서는 오류가 발생할 수 있으므로 샘플 품질을 유지하는 데 필수적인 특수한 계산을 확실히 완료해야 합니다. 줄-톰슨(J-T) 계산과 같은 온도 및 압력 계산이 실시되어 샘플의 상태를 변화시킬 수 있는 온도 영향과 압력 변화를 예측해야 합니다. 예를 들어, 압력이 떨어져 가스가 이슬점에서 빠르게 식으면, 액체가 생성되어 샘플의 구성이 바뀌게 됩니다.
축출시간 계산하기
사용 시에 샘플 노즐, 탐침, 수송 라인 및 패널을 완전히 축출하면 남은 유체가 다음 샘플을 손상시킬 가능성을 줄여줍니다. 신선한 샘플을 얻기 위하여 시스템이 얼마나 오래 축출되어야 하는지 알아내기 위해 계산이 필요합니다.
다양한 유체 혼합물에 대한 시간 지연 계산 및 위상 변화 계산을 포함하여 조언자가 샘플링 시스템의 품질과 안전성을 보장하기 위해서 지원할 수 있는 몇 가지의 계산법이 있습니다.
숙련된 전문가에게 글로벌 건설 프로젝트에 대한 지원 요청하기
이상적으로, 유체 시스템 및 그랩 샘플링 조언자는 시스템 레이아웃의 모범사례를 구성하고, 가장 좋은 샘플링 결과에 필요한 계산을 완료하기 위해 라인 건설 전에 투입되어야 합니다. 스웨즈락 조언자와 엔지니어는 대규모 프로젝트의 복잡한 과정을 보다 원활하게 실행하고 완성된 유체 시스템이 품질, 안전성, 수익성 면에서 모범 사례를 따르도록 시공 중에 현장에서 작업합니다.
관련 기사
메가 프로젝트에서 유체 시스템 구성 요소 표준화
스웨즈락의 글로벌 건설 서비스는 현장에서 사용되는 유체 시스템 구성 요소를 표준화함으로써 오일 및 가스 소유자 운영자가 주요 운영상의 이점을 실현하도록 도울 수 있습니다. 표준화의 이점에 대해 더 소개합니다.