밸브 유지보수 및 문제 해결 가이드
밸브 유지보수 및 문제 해결 방법: 밸브 유지보수 가이드
밸브는 산업용 유체 시스템에서 가장 중요한 부품 중 하나로 최적의 유량 레벨을 제어하고 유지하는 역할을 합니다. 밸브가 신뢰성 높게 작동하는 것은 운영 효율성, 수익성, 안전에 매우 중요하며, 이는 유체 시스템 운영업체에게 밸브 유지보수 및 수리와 관련한 계획이 필요함을 의미합니다.
그렇다면, 밸브 유지보수와 밸브 문제 해결에 대해 알아야 할 사항이 어떤 것입니까? 밸브 유지보수의 기초 사항 몇 가지를 살펴보겠습니다.
적절한 유지보수 실무는 설치에서 시작합니다
밸브 또는 모든 유체 시스템 부품이 사용을 시작한 후 최적에 미달하는 성능을 보이는 흔한 이유 중 하나는 잘못 설치되었기 때문입니다. 밸브를 올바르게 설치하면 수명 기간 전반에 걸쳐 지속적인 유지보수 필요성을 줄이는 데 도움이 됩니다. 다음과 같은 모범 사례에 따르면 문제 없이 밸브를 설치할 수 있습니다.
✔ 항상 제조업체의 설치 지침에 따르십시오. 사용 설명서를 읽고, 교육 세션에 참석하거나, 비디오를 보고 올바른 조립 및 분해 단계를 이해하십시오.
✔ 시스템의 역량과 작동 변수에 주의하십시오. 예를 들어, 시스템 내부 온도나 압력이 밸브의 정격을 초과하는 경우 해당 밸브를 절대 설치하여 사용하지 않아야 합니다.
✔ 차후 접근과 유지보수가 가능하도록 충분한 공간을 두십시오. 밸브 유지보수는 일반적으로 현장 작업입니다. 가능하다면 밸브를 손쉽게 접근할 수 있는 위치에 배치하십시오.
✔ 가능하다면 밸브를 고정된 위치에 단단히 장착하십시오. 가능하다면 밸브의 양쪽 옆에 있는 튜빙 또는 파이프에 적절한 지지대를 사용하여 진동을 최소화하십시오.
✔ 유체가 올바른 방향으로 흐르도록 밸브가 정확한 방향인지 확인하십시오
✔ 설치 후 누설 여부를 확인하십시오
✔ 오염을 피하십시오. 이를 위해 올바른 밸브 작동에 방해가 되는 파티클을 제거할 수 있도록 유체 시스템에 필터를 추가할 수 있습니다. 일부 파티클은 밸브 시트를 손상시키거나, 공정 유체를 오염시키거나, 시스템 전반의 유량을 감소시킬 수 있습니다.
설치 과정에서 이러한 요소를 고려한다면, 장기간 신뢰성 높게 작동하도록 밸브를 최적으로 설정하는 데 도움이 될 수 있습니다.
예방적 밸브 유지보수 실행 및 문제 해결
밸브를 설치한 후, 신뢰성 높은 작동 상태를 선제적으로 관리할 수 있도록 예방적 유지보수 일정을 짜는 것을 고려하십시오. 예방적 유지보수(PM)는 미래에 실행해야 하는 문제 해결 작업의 양을 줄이는 데 도움이 됩니다.
하지만, 어떤 유체 시스템도 동일하지 않으므로, 시스템의 요건을 기준으로 예방적 유지보수 일정을 수립해야 합니다. 공정 유체의 압력, 온도, 화학적 구성과 일정한 기간 동안 밸브에 가해지는 온/오프 사이클 수를 포함한 다양한 요소가 밸브 사용 수명의 지속성에 영향을 준다는 점을 고려하십시오. 또한, 밸브 공급업체에 관련 예방적 유지보수 정보 또는 조언이 있는지 확인하는 것도 좋습니다.
중요: 안전 제일!
밸브 유지보수는 언제나 안전에서 시작됩니다. 밸브 유지보수를 실행하거나 개별 밸브에 대한 수리를 시작하기 전에 귀사의 안전 절차를 참조하십시오. 일부 마모 또는 손상된 밸브 부품은 수리하거나 교체할 수 있으며, 해당 부품을 식별하려면 항상 제조업체에 문의하십시오. 확신할 수 없다면, 안전을 보장할 수 있도록 밸브 전체를 교체하십시오.
변수에 관계없이, 모든 PM 일정의 목표는 밸브가 올바르게 작동함으로 정기적으로 검증하는 것입니다. 가장 흔한 부적절한 작동의 지표는 사소한 것과 심각한 경우를 막론하고 누설입니다. 누설은 여러분 자신의 감각으로 즉, 예를 들어 눈으로 찾기 전에 화학물질 누설을 냄새로 알아낼 수도 있으며, 또는 초음파 장비 및 액체 누설 탐지기를 사용할 수 있습니다. 밸브 누설을 찾는 것은 감지되지 않는 누설이 계속된다면 발생할 수 있는 더 심각한 문제를 방지하는 데 도움이 됩니다.?
흔한 누설 원인 중 일부로는 신뢰성 낮은 금속 대 금속 씰, 시스템 내 오염물, 올바르지 않게 설치된 연결구, 열악한 튜빙 선택 및 준비 등이 있습니다. 이 밸브 문제 해결 기법을 적용하면 최선의 행동 방침을 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다.
밸브를 테스트하십시오. 밸브 작동을 확인하고 누설의 본질을 결정하십시오. 밸브 누설에는 다음과 같은 두 가지 주요 형태가 있습니다.
- 시트 누설: 밸브 내부로 누설이 억제되지만, 유체가 씰을 통과하며 밸브로 유동을 멈출 수 없습니다
- 셸 누설: 흔히 밸브의 스템 또는 몸체를 통해 밸브 외부의 대기 중으로 유체가 누설되는 경우입니다.
누설의 대가
잠재적인 비용, 안전, 생산성, 환경에 대한 영향을 고려할 때 누설은 가능한 한 최소화해야 합니다. 유압 피팅에서 분당 여섯 방울(한 방울에 0.05 ml)의 유체가 누설되는 경우를 고려해보십시오. 이 양은 하루에 1리터, 또는 한 달에 약 15리터, 일년에 약 180리터가 됩니다. 유압 오일의 가격이 갤런당 미화 15달러(또는 리터당 약 4달러)라고 하면, 이와 같은 누설로 연간 700달러에 해당하는 유체가 손실됩니다.
밸브를 검사하십시오. 시트, O-링, 스템 팁을 포함한 모든 내부 부품의 마모와 손상 여부를 검사하십시오.
밸브를 수리하십시오. 검사 결과에 따라, 밸브 전체를 교체할 필요없이 마모된 시트, 패킹, 스템 등의 부품을 교체할 수 있는 경우가 많습니다. 경우에 따라, 마모된 모든 내부 부품을 교체하는 정비 작업이 필요할 수 있습니다. 수리하는 데 사용할 수 있는 씰 키트가 있는지 밸브 공급업체에 확인하십시오.
밸브를 유지보수하십시오. 일정한 애플리케이션에서 밸브 마모가 어떻게 일어나는지 더 확실하게 파악했다면 예방적 유지보수 일정 또는 절차를 조정하십시오. 태그를 사용하여 개별 밸브가 어떤 기능을 하는지, 얼마나 자주 검사해야 하는지 등을 기술 인력이 빠르고 쉽게 확인할 수 있는 시각적 지표를 제공할 수 있습니다.
밸브를 교체해야 할 때
때때로, 밸브를 수리하는 대신 새로운 밸브로 교체해야 하는 경우가 있습니다. 핵심 부품에 중대한 손상이 있거나 다른 요인이 있을 때 교체가 필요합니다. 예시:
- 심한 부식이 발생하면 밸브 몸체가 약화되어 압력 유지 기능이 저하되고 안전 위험을 유발할 수 있습니다.
- 세정할 수 없는 중대한 오염
- 밸브의 연결구를 과도하게 조이면 손상이 발생하여 재설치할 때 사용 불능 상태가 될 수 있습니다.
손상과는 아무런 연관 없이 교체를 필요하게 만드는 다른 요소도 있습니다. 기존 밸브를 수리하는 데 필요한 인건비와 테스트 비용에 비해 새 밸브 가격이 더 유리하다고 판단할 수도 있습니다. 잠재적인 생산 가동 중단은 모든 유지보수 활동에서 고려해야 할 중요한 요소입니다.
***
신뢰성 높은 밸브 작동은 유체 시스템의 전반적인 상태와 안전에 매우 중요한 요소입니다. 밸브의 올바른 설치 방법을 더 자세히 숙지하고, 밸브 문제를 해결하는 방법을 이해하며, 밸브에 대해 적절한 PM 계획을 올바르게 구현할 수 있어야만 더 안전하고 더 효율적이며 더 수익성 높은 운영이 가능합니다.
밸브 유지보수에 대해 더 자세히 알아보고 싶으십니까? Swagelok은 밸브와 작동 방식, 일반적인 문제를 식별하고 해결하는 방법에 대한 지식을 심화하는 데 도움이 될 밸브 교육 과정을 제공합니다. 이러한 과정이 귀사의 운영에 어떻게 도움이 될 수 있는지 알아보십시오.
화학 플랜트 안전에 릴리프 밸브가 필수인 이유
화학 플랜트 안전 전문가가 설명하는 릴리프 밸브가 유체 시스템 및 분석 계장 안전의 핵심 요소인 이유를 읽어 보십시오.
산업용 유체 시스템의 밸브 선택 방법
산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선택할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.
밸브 및 호스 태그로 귀하의 유지 보수 프로그램을 개선하는 방법
스웨즈락 전문가 두 분으로부터 산업용 유체 시스템 전반에 걸쳐 호스와 밸브를 위한 견고한 태깅 시스템이 어떻게 유지 보수를 단순화하고 시스템 가동 중지 시간을 최소화하는 데 도움을 주는지 들어보세요.