FPSO 빌드의 복잡성 해결
FPSO(Floating Production Storage and Offloading) 건설의 복잡성 해결
아시아 태평양 선임 지역 건설 매니저 Tommy Jamail
오일 및 가스 업계에서는 예측이 불가능한 시장을 효율적으로 탐색하기 위해 혁신적인 비즈니스 전략 및 비용 절감 조치를 포용하는 것의 중요성이 점점 더 커지고 있습니다. 이를 위해, 전 세계의 오일 현장을 활용하는 효율적이며 효과적이고 경제적인 수단으로서 FPSO(Floating Production Storage and Offloading) 선박이 등장했습니다.
고정된 오일 및 가스 플랫폼과 기능은 동일하지만, FPSO는 기회 및 경제적 상황이 변화하면 위치를 변경할 수 있다는 점에서 독특합니다. 향후 FPSO의 배치는 점점 더 늘어날 것으로 예상됩니다. Fortune Business Insights는 2027년까지 FPSO 시장이 14% 이상 성장할 것으로 예측하고 있습니다.
새로운 FPSO를 성공적으로 건설하려면 몇 가지 주요 사항을 고려해야 합니다. 이는 특히 FPSO가 신뢰할 수 있는 장기적 작동에 기여하는 수많은 주요 유체 시스템 애플리케이션 및 패키지와 관련이 있기 때문입니다. 이러한 복잡성 중 일부를 살펴보도록 하겠습니다.
고유한 과제
소유자/운영자의 경우, FPSO 건설 시 기존 플랫폼과 동일한 주의를 기울여야 하며 여기에 선상 유체 시스템을 위한 몇 가지 고유한 과제가 추가됩니다. 예:
- FPSO를 건설하는 것이 고정된 플랫폼을 건설하는 것보다 경제적으로 이익이 되도록 하려면 빠듯한 건설 일정을 유지해야 합니다.
- 주요 선상 유체 시스템은 바다 위에서 안전하고 믿을 수 있는 성능을 제공해야 합니다. FPSO는 중단이나 드라이 독 없이 20년 이상 근속할 것으로 기대됩니다.
- 산업 준수 표준을 엄격하게 따르는 것이 중요합니다. 향후 FPSO는 일반적으로 탄소 중립 환경적 영향의 목표를 달성하도록 설계 및 운영될 것입니다.
글로벌 고려사항
새 FPSO 선박을 건설하거나 필수 장비를 장착하여 기존 선체를 개조하는 과정에는 일반적으로 수많은 기업체의 협력이 필요합니다. 예를 들어 FPSO는 전 세계에서 의뢰 제작되지만 대부분의 선체는 아시아 태평양 지역에서 건설되거나 공급되므로, FPSO가 건설되거나 유체 시스템이 통합 및 의뢰 제작될 장소로의 특수한 협력, 수송 및 배송이 필요합니다. 또한, 현대의 오일 및 가스 애플리케이션과 패키지는 점점 더 전문화되고 있습니다. FPSO와 같은 대규모 프로젝트의 경우, 선상의 수많은 주요 애플리케이션을 위한 장비를 설계하고 엔지니어링하기 위해 다양한 국가의 여러 EPC(엔지니어링, 조달 및 건설) 공급자가 참여합니다. 의뢰 제작 중의 pre-FEED 과정 전반에 걸친 EPC 업체 및 패키지 공급자 간의 협력은 매우 중요하며 까다로운 과제가 될 수 있습니다.
수많은 주요 애플리케이션 및 패키지에 모두 적용할 수 있는 해결책은 존재하지 않는다는 사실이 중요합니다. 설계자는 다음을 포함한 여러 가지 서로 다른 요구사항을 고려해야 합니다.
- 저장소 특성
- FPSO 움직임
- 창고 용량 및 선체 크기
- 수출 시스템 선택
- 단일 또는 쌍 생산 트레인
- 선박 퇴역 및 잠재적 재배치
FPSO 애플리케이션 설계 관련 경험이 있을 뿐만 아니라 현지에 입지가 있고 현지 문화, 언어 및 규정을 이해하는 직원을 보유한 공급자와 협력하면 소유자/운영자 및 EPC가 이러한 복잡성을 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다.
주요 애플리케이션
FPSO가 바다로 나간 이후 모든 선상 시스템이 안정적으로 작동하는 것도 중요하지만, 소유자/운영자가 특별히 주의를 기울여야 하는 몇 가지 주요 애플리케이션이 있습니다.
공정 및 분석 계장. 시스템 설계는 프로젝트 시작 단계에 큰 과제를 부여할 수 있습니다. 효율적이고 효과적인 분석 시스템으로 이어지는 제품, 재료 및 설계 관련 선택을 하기 위한 전문지식을 항상 즉시 사용할 수 있는 것은 아닙니다. 또한 훅업 및 의뢰 중 설치가 불량한 경우 프로젝트 리드 시간이 늘어나며 누출, 배출 및 안전성 문제를 초래할 수 있습니다. 유체 시스템 제공자와 현장 상담을 진행하면 이러한 과제 중 일부를 극복하는 데 도움이 될 수 있습니다.
회전 장비. 펌프, 컴프레서 및 터빈을 비롯한 회전 장비는 전반적인 작동 안정성에 있어 필수적인 요소입니다. 가동 중지 시간은 생산 정지 및 이익 손실로 이어질 수 있습니다. 믿을 수 있는 메커니컬 씰 서포트 시스템을 사용하면 이러한 장치가 올바르게 실행되도록 할 수 있습니다. 메커니컬 씰 유체에 불순물 또는 미립자가 있는 경우 씰 수명에 좋지 않은 영향을 미칠 수 있습니다. 이와 유사하게, 잘못된 압력 또는 온도에서 유체를 전달하면 씰이 조기에 고장나거나 매우 크게 고장날 수 있습니다.
터렛 회전 고리 시스템. FPSO 터렛 회전 고리 시스템은 상부와 해저 시스템 간의 매우 중요한 연결 지점을 제공합니다. 일부 회전 고리는 이러한 연결에 길이가 긴 호스를 사용합니다. 그러나 호스는 정기적으로 점검해야 하며 몇 년이 지나면 교체해야 할 수 있습니다. 고장이 발생하는 경우 수백 만 달러의 비용적 손실을 초래하는 생산 중단으로 이어질 수 있습니다. 유연성이 필요한 부분에 한해 짧은 점퍼 호스를 사용한, 영구 설치 튜브를 활용하는 잘 설계된 설치는 더욱 신뢰도가 높으며 필요한 유지보수 수준이 낮은 것으로 밝혀졌습니다.
샘플링 시스템. 샘플 채취가 항상 직관적인 과정인 것은 아니며, 시스템 설계는 광범위한 기술적 지식을 필요로 하기 때문에 직원이 모범 사례를 지속적으로 따르는 것은 어려울 수 있습니다. 샘플링 시스템은 샘플의 대표성, 안전성 및 표준화를 보장하기 위해 올바르게 설계하여 작업자가 관리의 연속성, 규정 준수 및 적절한 공정 제어를 유지하는 데 도움이 되어야 합니다.
화학 주입(CI) 장치. CI 장치는 신뢰할 수 있는 생산을 지속하기 위해, 생산정에 대한 화학 노출량이 매우 정확하며 반복 가능하도록 유지해야 합니다. 직원과 환경을 보호하려면 누설에 강한 성능이 필수적이며 어떤 형태든 가동 중지 시간이 발생하는 경우 대규모의 생산 손실로 이어질 수 있습니다. 일반적인 CI 시스템은 수백 개의 개별 연결을 필요로 할 수 있습니다.
적절한 공급업체의 부품 명시
하나의 업체에서 제조한 유체 시스템 부품을 사용하면 모든 애플리케이션이 고품질 재료로 구축되었으며 누출에 강한 연결을 유지하도록 보장하는 데 도움이 되지만, 공급업체가 제공할 수 있는 다른 유형의 지원에는 어떤 것이 있는지 고려하는 것도 도움이 될 수 있습니다.
예를 들어 다양한 제품, 조립체, 프로젝트 관리 지원은 물론 국제 건설 프로젝트를 전체적으로 지원하기 위해 전 세계에서 사용할 수 있는 자원을 제공하는 공급업체는 시기적절하고 비용 효율적인 FPSO 건설에 큰 도움이 될 수 있습니다. 유체 시스템 부품 제공업체는 사양 관련 지원을 제공하고, 효율을 추천하고, 특정 애플리케이션 및 패키지에 대해 비용을 절감할 수 있는 구성을 파악할 수 있도록 도움을 줄 수 있습니다. 프로젝트가 진행됨에 따라, 협력 관계에 있는 공급업체는 일정을 보다 예측 가능하도록 하기 위해 프로젝트 전반적으로 현장 재고 및 제품의 사용 가능 여부를 유지하여 일정 및 물류 관련 복잡성을 관리하는 것을 지원해, 적시에 건설을 완료하는 데 도움이 될 수 있습니다.
이는 적절한 유체 시스템 공급업체가 성공적인 FPSO 건설에 도움을 줄 수 있는 방법 중 일부에 불과합니다. 스웨즈락은 스웨즈락 글로벌 건설 서비스를 통해 이러한 유형의 지원을 제공합니다. 다음 프로젝트를 시작하기 전, 어떻게 하면 사전에 계획을 짜고 필요한 시점에 지원을 제공받아 더욱 효과적이고 비용 효율적인 FPSO 건설을 진행할 수 있을지 고려해 보세요.
관련 기사
맞춤형 솔루션으로 안정적인 심해 유전(Deepwater Well) 확보하기
깊이가 깊을수록 압력은 더 높아지기 때문에, 심해 오일 유전에는 최상의 성능을 갖춘 유체 시스템이 필요합니다. 주요 유전 운영자가 2013년부터 스웨즈락의 고품질 맞춤형 솔루션을 신뢰해 온 이유를 소개합니다.
오일 및 가스 플랫폼의 위험 상황 감소를 위해 교육이 필요한 이유
주요 유체 시스템 작업을 올바르게 하는 방법에 대한 교육은 오일 및 가스 플랫폼에서 상당히 중요합니다. 필요한 교육을 제공하면 어떻게 사고를 예방할 수 있는지 소개합니다.