스웨즈락 필드 엔지니어들이 가스 분배 지식을 적용해 인공호흡기 생산을 가속화한 방법
스웨즈락 필드 엔지니어들이 인공호흡기 생산에 가스 분배 지식을 활용한 방법
스웨즈락 브리스톨 엔지니어링 매니저 Alex Chu
산업용 가스 분배는 난해하고 복잡한 공정이 될 수 있습니다. 잠재적으로 위험한 가스를 정확한 압력에서 누설 없이 사용 지점까지 효율적으로 공급하려면 특수한 엔지니어링 기술 및 지식이 필요합니다.
일반적으로 떠올려지지는 않더라도, 특정 유형의 가스 공급 애플리케이션은 지난 1년간 대중에게 가장 널리 알려졌습니다. 의료용 인공호흡기는 팬데믹이 시작된 이래 지금까지 응급 상황에서 COVID-19 환자 치료에 기본적으로 사용되고 있으며, 인체의 호흡기계에 산소를 공급합니다. 그리고 팬데믹의 규모가 더욱 커진 2020년, 의료 전문가들은 인공호흡기 부족으로 인해 일부 환자들이 치료에 필요한 관리를 받지 못한 채 방치될 가능성이 있음을 경고했습니다.
영국 벤틸레이터 챌린지(U.K. Ventilator Challenge)는 이러한 부족 가능성에 대처하기 위한 노력의 일환이었습니다. 영국의 산업, 기술 및 엔지니어링 기업으로 구성된 여러 단체들은 병원에서 더 많은 인공호흡기가 필요해질 경우 인공호흡기 생산 속도를 높이기 위해 이 챌린지에 동참했습니다. 스웨즈락 브리스톨은 이러한 기업 중 하나였습니다. 스웨즈락의 필드 엔지니어 팀은 챌린지에 동참하기 위한 협업을 시작했으며, 그 결과 200개 이상의 구명 인공호흡기를 설계하고 조립할 수 있었습니다.
스웨즈락 브리스톨 팀이 산업용 가스 분배에 관한 지식을 활용하여 대의에 따라 도움을 제공한 과정, 그리고 이러한 지식이 특정 요건에 따라 다양한 맞춤형 애플리케이션에 심층적으로 적용된 과정은 아래에 나와 있습니다.
애플리케이션의 본질 찾기
필드 엔지니어링 팀은 인공호흡기 생산 문제에 접근하는 과정에서, 제일 먼저 인공호흡기의 필수 기능을 조사했습니다. 본질적으로 인공호흡기는 적절한 유량, 압력 및 농도로 가압된 공급원에서 사용 지점(이 경우에는 환자)까지 산소와 공기를 공급하는 자동 가스 분배 시스템입니다. 가스 혼합 및 분배 시스템은 초고순도 가스 공급, 유독 가스 운송 등등 스웨즈락 필드 엔지니어들이 정통한 다양한 고위험 애플리케이션에서 사용되고 있습니다.
본질적으로 인공호흡기는 적절한 유량, 압력 및 농도로 가압된 공급원에서 사용 지점(이 경우에는 환자)까지 산소와 공기를 공급하는 자동 가스 분배 시스템입니다.
이어서 스웨즈락 브리스톨 팀은 애플리케이션에서 공기와 산소의 유량을 조절할 수 있는 올바른 방법을 조사했습니다. 이들이 선택한 솔루션에는 특수 돔 하중 역압 레귤레이터와 함께 대용량 유량계를 사용하는 것이 포함되었습니다. 일반적으로 스프링 상수가 높은 표준 레귤레이터 설계는 인공호흡기의 정교한 압력 조절 요건에 적합하지 않았습니다. 맨 섬(Isle of Man)의 당사 설계 엔지니어들이 신속하게 설계 및 개발한 맞춤형 레귤레이터는 동적 압력 조절 장치를 통해 환자 치료에 필요한 지속적인 압력 수치를 제공할 수 있었습니다. 이 팀은 기타 다양한 스웨즈락 부품을 이용해, 생명 유지용 인공호흡기의 모든 기능을 수행할 수 있는 시스템을 설계할 수 있었습니다.
설계를 완료한 이후의 다음 단계는 검증 및 인증이었습니다. 그리고 전 세계 산업을 통틀어 III급 의료 기기에 필요한 것보다 높은 등급의 인증은 없을 것입니다. 인공호흡기 및 그와 유사한 주요 의료 기기들은 기기가 어떤 이유로든 고장날 경우 사망이나 심각한 상해를 초래할 수 있는 상황에서 사용됩니다. 이 때문에 테스트는 엄격하게 진행됩니다.
스웨즈락 엔지니어들이 정통한 애플리케이션의 상당수는 그와 비슷한 정도로 중요합니다. 인공호흡기에 사용되는 동일한 가스인 산소는 다양한 산업 시설에서 흔히 사용되는 다용도 가스입니다. 또한 산소는 같은 산업 시설에서 흔히 볼 수 있는 다른 재료 또는 화학물질과 상호작용할 경우 가연성이 매우 높아집니다. 그러므로 산업용 산소 분배 시스템에서 발생하는 누설은 공장 직원들에게 엄청난 안전 위험이 될 수 있습니다. 스웨즈락의 가스 분배 서비스를 받는 모든 업계를 통틀어, 가스 역시 마찬가지로 시스템으로부터 새어 나와 환경에 유입되면 해를 끼치거나 많은 비용을 초래할 수 있습니다.
스웨즈락이 주요 가스 분배 애플리케이션에 어떤 도움을 드릴 수 있는지 알아보십시오.
제조업체가 신뢰성을 확보하기 위해 III급 의료 기기 승인을 받으려면 탄탄한 품질 관리 조치, 검증 절차, 완전한 추적성, 재료 인증, 부품 청결도의 높은 수준을 증명해야 합니다. 당사 팀은 이 모든 것을 제공할 수 있었습니다. 스웨즈락은 인증 및 검증에 대해 비슷한 기대치를 갖고 있는 다양한 업계에 가스 분배 서비스 및 구성 가능한 가스 판넬을 공급하고 있습니다. 당사의 재료에는 일상 업무의 일환으로 비슷한 수준의 품질 관리, 추적성 및 인증 요건이 적용됩니다.
모든 애플리케이션에 대한 가스 분배 지식
스웨즈락 엔지니어들은 새롭고 특수한 애플리케이션에 본인의 지식을 적용하는 능력을 활용하여 인공호흡기 생산 프로젝트를 성공시키는 데 기여했습니다. 결과는 매우 안정적이었으며, 실패를 용납하지 않는 중요한 애플리케이션에 대해 가스 공급이 정밀하게 이뤄졌습니다. 당사의 가스 분배 서비스를 받는 모든 업계를 통틀어, 당사의 목표는 고객이 가스 분배에 대해 어떤 요구를 하든 관계 없이 이와 동일한 수준의 성능을 제공하는 것입니다.
더 자세히 알고 싶으십니까? 아래 링크를 이용해 당사의 가스 분배 프로그램으로 누설을 줄이고, 비용을 최소화하며, 안전성을 향상시키고, 예기치 못한 가동 중단 시간을 방지하는 방법에 대한 글을 계속 읽어 보십시오. 혹은 지금 바로 당사 팀에 문의하여 여러분이 현재 겪고 있는 가스 분배 문제에 대해 상담을 시작하십시오.
관련 기사
필드 엔지니어링 소개: 스웨즈락 브리스톨의 엔지니어링 매니저, Alex Chu
엔지니어링 매니저인 Alex Chu가 고객의 요구 사항을 이해하여 문제를 해결하는 데 도움을 주었습니다. Alex와 스웨즈락 브리스톨, 스웨즈락 맨 섬 팀이 어떻게 유체 시스템 전문 지식을 통해 인공호흡기를 개발하여 영국의 코로나바이러스 상황을 도왔는지 소개합니다.
Q&A: 가스 분배 시스템을 최적화하는 방법
중요한 가스 분배 시스템의 안전과 효율성을 저해할 수 있는 일반적인 문제와 이러한 시스템에 대한 전문적인 평가가 장기적 가치를 제공하는 방법에 대해 소개합니다.
가스 분배 안전성 및 효율성 향상
가스 배전 시스템은 실험실, 테스트 센터 및 산업 시설이 최고 효율로 작동하도록 돕는 데 매우 중요합니다. 가스 공급 시스템 상태 및 안전 최적화, 비용 절감, 팀 성공 가능성에 대해 자세히 알아보십시오.